来源:新浪科技
时间:2013-09-17
只闻其声不见其影的OLED电视终于要上市了。记者昨日(2013年9月15日)从相关渠道获悉,三星55寸OLED电视下周一(9月16日)即将上市。这是否意味着LCD液晶平板的时代即将过去?
“AMOLED新技术是TFT-LCD在技术领域的延伸,多种半导体技术将长期并存。”日前在第四届国际平板显示产业高峰论坛上,中国光学光电子行业协会液晶分会理事长、京东方董事长王东升表示,OLED面板明年将集中量产。
国内面板产业发展迅速
Displaysearch统计显示,2012年,中国面板全球市占率由6%增高为9.9%,首度追平日本,仅次韩台而成世界第三大平板显示生产地。2014年中国市占率可望再成倍提升,达18.6%。国内面板厂京东方、中电熊猫、华星光电3家面板厂今年合计出货量将达4230万片,年成长率高达63%。
工信部电子信息司副司长彭红兵表示:“截至去年底,我国平板电视企业全球占有率提高10%,国产液晶电视面板自给率超30%。”
据悉,目前我国已建和在建的TFT-LCD生产线有21条,包括4条4.5代线、4条5代线、2条5.5代线、3条6代线和8条8.5线,总投资达2000亿元,年生产能力将达5000万平方米,直接或间接年产值将达到数千亿元。同时也极大地拉动产业链上游的需求,带动基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色滤光片、光学薄膜、触摸屏、背光源等相关原材料、元器件及相关设备等上游产业的发展。
OLED将与LCD长期共存
不过,随着近日关于OLED上市的传闻,业界对于AMOLED产品量产后是否将取代TFT—LCD技术,LCD未来前景在哪里有所担忧。
对此,王东升认为,AMOLED新技术是TFT-LCD在技术领域的延伸,多种半导体技术将长期并存。“AMOLED新产品或将在2014年集中量产,在2015年后的国内市场大规模上市。”
他指出,半导体显示是通过半导体器件独立控制每个小显示单元的显示技术统称,与半导体显示技术和产品相关的材料、装备、器件和相关终端产业链可统称为半导体显示产业。TFT-LCD、AMOLED以及柔性显示等新型显示技术的基础都是半导体技术,未来发展都会与半导体技术及相关材料工艺的进步密切相关。他同时表示,多种半导体显示技术将长期并存,相互促进,应用各有侧重,市场各有所需。