• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

如何“塑造未来的MEMS传感器”

来源:EEWORLD
时间:2013-09-17

分享至:

加州圣克拉拉——日前,由 意法半导体 主办的“塑造未来的 MEMS 传感器 ”会议圆满结束,产业链中的嘉宾分享了各自观点,主要围绕MEMS传感器在消费电子及医疗保健行业的前沿技术。

PNI的CEO Becky Oh首先介绍了其的传感器Hub,封装尺寸仅为1.5*1.5*0.5 mm,可以支持目前常见的各种消费级加速度计、陀螺仪、磁力计、测高仪等等,之后利用硬件算法处理传感器数据,这与苹果iPhone5s上的M7传感器融合新品类似。采用单独的硬件进行算法处理,可以极大延长手机待机时间,尤其是现今传感器越来越多的情况下。

博通高级项目经理Steve Malkos带来了关于传感器融合算法进行位置测量的技术,结合GPS与加速度计、陀螺仪、磁力计、测高仪等综合计算出准确的定位算法,尤其是在GPS信号不好或者磁力计受磁场干扰的情况下。Malkos表示,博通自从2006年起就开始进行HULA项目的开发。

Movea的客户解决方案架构师Tim Kelliher则表示,未来需要超越传感器融合到数据融合,“手机目前可以搜集的数据实在太多了,传感器数据只是其中一小部分,需要把传感器数据与手机其他数据相结合。”

飞兆半导体MEMS及传感器解决方案部副总裁Janusz Bryzek预计,未来传感器数量或可达万亿颗,这将会消耗1.3亿个8寸ASIC晶圆以及2.6亿个8英寸MEMS晶圆。Bryzek回顾了1950年以来的MEMS历史,并且判断未来其增速要高于半导体行业平均。

意法半导体模拟、MEMS及传感器部门执行副总裁Benedetto Vigna表示,医疗保健及健康市场的MEMS和传感器正在迅速成长着。“人机交换方式从早的键盘到鼠标再到如今的运动识别,这一切预示着未来触摸、手势、语音以及图像识别等识别系统都将出现消费设备中,而人体健康及医疗等相关方案,也正在通过Fitbit、Fuelband等个人健身用设备逐步被市场所接受。

标签 意法半导体 MEMS 传感器 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购

更多新闻