• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Win8.1与IE11双剑合璧 JPG读取速度快45%

来源:中国电子网
时间:2013-09-16

分享至:

目前距离Windows 8.1 RTM正式发布(10月18日)还有几周的时间,不过,微软已经开始为新操作系统的宣传造势。

在IE Blog中,微软公布了IE11的一些改进,新版本在读取图像时采用了全新的算法,下载和渲染速度都变得更快,JPG文件的打开速度相比旧版本提升了45%。浏览器在打开网页过程中有61%的时间用于图像,而图像文件当中又有47%是JPG文件,所以对JPG的处理提升可以有效提升网页渲染速度。

IE11采用了全新的颜色分量读取法,分别读取一张图像的RGB色泽,然后通过色度抽样压缩、离散余弦变换,量化和霍夫曼编码处理来获取和组合图像,将三原色进行平行处理。

由此一来,电脑GPU的计算能力就可以被尽可能利用,减少了CPU从CbCr到RGB色彩的转换步骤,从而有效提提升了图像解码及渲染的速度,解码速度高达17.9ms,绘图速度57.5ms。

标签 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购

更多新闻