来源:中国电子网
时间:2013-09-16
众所周知,相比机械硬盘(HDD),SSD具有无可匹敌速度,并且质量更轻、没有噪音,没有运动部件也降低了它的故障率。Tom"s Hardware的调查显示,SSD的年故障率1.5%左右,而HDD则在5%左右。这是否意味着SSD更可靠呢?
其实该统计所显示的只是SSD在其寿命早期发生故障的可能性较低,并不表明SSD比HDD工作更长时间,虽然现在SSD都加入了动态均衡读写技术,但寿命跟HDD相比还有些差距。
另外SSD还有一大缺陷是发生故障没有预警,HDD发生故障前通常会伴随着警告信号出现,比如噪音,但SSD没有,很可能今天还工作好好的明天突然就不能用了,所以用SSD时大家要养成及时备份的习惯。