来源:中国电子网
时间:2013-09-16
柏林国际消费电子展(IFA)刚落下帷幕,其中三星与LG推出了即LED之后的OLED电视着实惊艳了现场的眼球。随后,于9月13日,LG就在中国招开了的,成为了在中国首发的OLED产品。之后,我们会看到更多的OLED产品问世。据悉,三星也将于9月16日发布它的OLED产品。未来电视在前几个月还被扣在智能电视头上,如今又到了改朝换代的时候,新一的未来电视开始将被OLED电视所取代。
OLED为有机发光二级管(OLED:Organic Light Emitting Dispaly),又称为有机发光显示器。更轻薄、更省电、响应时间短,同时还具有更好的亮度、对比度,更大的可视角度,这几个特性将使“未来电视”具有更好的外观;更靓丽的画质与更好的视觉效果,当然省电也是它的重要特性。
目前,哪种技术将成为下一代电视的主流这个问题想来已经不会再有争议。厂商已经有实际行动揭晓了这个答案,OLED也有许多目前优势技术,让业内所看好。从iSuppli的研究报告来看,2013年全球OLED电视的出货量将大幅提升,有望达到14亿美元。种种利好的消息面前,OLED依然面临一些挑战。OLED远没有达到十分成熟的地步,随着屏幕尺寸的不断放大,成品率与制作损失也随之加大。产品的使用寿命是另一个关注的点。这些问题终会导向市场价格与用户接受度。目前以LG为代表的OLED电视已经在中国市场给出了报价,59999元。虽然之前我们已经看到报价十多万的电视,目前这样的电视依然在神坛上受人膜拜,而非使用,但是实际目前电视价格的普遍接受程度在15000以内,这还是一线城市的接受度,二、三线城市远低于这个价格标准。另一方面,电视与房价也有着间接的关系。客厅的面积是直接制约用户选择什么尺寸电视的另一个重要因素。后一点,电视并非是一种快消品。而电视的技术革新在近5年来几乎可以用日新月异来形容。高清、3D、智能、超清到目前的OLED,大量的新品、技术让用户应接不暇,这也过快消耗了市场。
OLED的发展需要一个契机,除却高昂的制造成本外,这个契机应该是多方面构成的,可能是经济环境;可能是政府政策;可能是市场因素等等。OLED依然还是处于严冬,冬去必然春来,但这个春天可能还需要一至二年的等候。当然,这并不影响我们看好OLED技术及OLED将成为市场主流的趋势。
LG降价OLED电视欲夺回城池
LG试图缩小OLED与LCD之间的价差,果断出手降价。悬在中日彩电企业头上的达摩克利斯之剑终于落下。
9月13日,LG在北京正式向中国市场推出55寸曲面OLED电视。中国由此成为继韩国、美国之后第三个有OELD电视的国家。而产品的价格,已经比OLED电视在韩国刚上市时低了不少。LG的意图显而易见——在OLED的基础上拓展黑电业务,提升中国市场的占有率。
履新8个月的LG电子中国区总裁兼董事长慎文范接受笔者专访时显示其信心:“LG在中国市场的整体战略目标是,三年内在中国进入前三名。”
一位业内人士表示,LG正式在中国推出OLED电视的商用,无疑将给中国的彩电厂商带来挑战。
OLED和超高清电视同时发布
此次LG发布的曲面OLED电视将实行全球统一的价格政策,为人民币59999元。这一销售价格已经比OLED电视刚上市的时候下降了不少。
今年8月26日,《华尔街日报》报道,LG将韩国市场上曲面OLED电视的销售价格降低30%,从之前的1500万韩元降至1090万韩元 (约合61465元)。
家电产业研究专家陆刃波称,OLED电视的价格已经具备一定竞争力,且未来还有进一步下降的空间。据DisplaySearch预测,在2015年10~12月期间,其价格将降低到1639美元,与液晶电视的价格差将缩小到约1.7倍。
京东方科技副总裁张宇此前在接受记者采访时表示,未来OLED需求会逐渐增加,但在大中尺寸市场,只有价格降到液晶屏价格的1.3~1.6倍时,才会出现爆发式增长。
但慎文范表示,会通过量产和组装能力来终决定OLED电视今后的降价幅度,明年的价格下降可能不会达到消费者满意的水平。不过他称,在发布了55寸曲面OLED电视之后,今后LG将通过观察市场反响,逐渐尝试加大尺寸。
陆刃波认为,目前LG并不是不能将价格下降到更具有竞争力的价位,而是要借助的新技术获取更多的利润回报。
除了代表新技术的曲面OLED电视,此次发布会上,LG还发布了65/55英寸ULTRAHD超高清电视LA9700。慎文范表示,在发力OLED电视的同时,还将进一步增加超高清电视的产品线,而且价格降幅将非常大,未来销售量也会增加。
“电子产品一般都是前期靠技术赚钱,后期才靠规模赚钱。”陆刃波认为,现在LG发布曲面OLED电视是从新技术上寻找新的利润增长点,而不放弃甚至增加超高清电视产品线,则是希望以规模获取利润。
“全球消费者的喜好、需求是完全不一样的,所以不能完全依靠一个技术。”慎文范表示,短期内LG还是会OLED和超高清同时发展,要观察市场发展趋势和消费者的反应之后,再决定今后向哪边倾斜。
计划三年内成为中国市场前三
LG的曲面OLED电视是先在韩国推出,之后是美国市场,中国现在成为第三个。
不论是代表新技术的OLED电视,还是增加主流产品超高清电视产品线,LG的目的不言而喻,就是要在中国市场收复“失地”。
据市场研究公司数据显示,2009~2012年4年间,LG电视在中国市场销量占比从3.8%降至1.3%,销售额占比从5.6%降至2.2%。
奥维咨询总经理喻亮星对笔者表示,LG在中国的失利主要原因是保利润战略的失败和本地化不足。他认为,LG电子此前推行的蓝海战略过于追求利润,压缩了国美和苏宁等流通渠道,试图从一二线市场转向三四线市场。但是一二线市场下滑,三四线市场也没有打开局面。而本地化不足,决策依然掌握在韩国高层手中,导致对中国市场反应过慢。
为了挽回在中国市场的颓势,今年1月份,慎文范正式出任LG电子中国区总裁,全面负责LG电子在中国的业务。资料显示,他在LG电子服务了27年,是LG集团核心领导层成员。他的上任也让外界看到LG提振中国市场的决心。
今年1月,慎文范就曾对记者强调,本地化是LG电子在中国发展的基本理念。有媒体报道,自上任以来,慎文范重要的一件事情就是重建了公司的组织架构,将在中国的销售分公司从17个扩展到30个,而这些分公司全部由本地人来领导管理。