来源:中国电子网
时间:2013-09-16
在今年早些时候,英特尔推出了代号为“Silvermont”的新款Atom处理器,拥有22纳米SoC工艺和低功耗架构,与高通Krait内核和ARM Cortex A15内核处理器进行竞争。当然,结果我们已经知道了,并没有厂商广泛采用这一代的Atom处理器。
而在近日,英特尔终于正式发布了传闻已久的新一代Atom处理器——“Bay Trail”,再次发起对移动产品领域的挑战。据悉,首批Bay Trail平板电脑将在今年年底出货,横跨Windows 8.1及Android领域,在之前的台北电脑展上我们已经看到包括三星、华硕、联想和宏基等厂商,发布了相关产品。那么,英特尔的此次尝试是否能够赶超高通呢?一起来看看相关的测试内容。
Bay Trail处理器的主要型号
复杂的技术特性我们不再赘述,主要来了解一下Bay Trail处理器的相关型号。这代Atom处理器以Z3000系列命名,包括六个主要型号,都采用了22纳米工艺,其中Z3680及Z3680D为双核心版本(仅配备1MB二级缓存),其他为四核心版本(2MB二级缓存),但主频、内存支持和型号各有不同。双核版本主要面向Android产品,而四核版本则面向Windows 8.1产品。
Bay Trail处理器主要型号
至于显卡,则是集成英特尔自家的第七代核心,与Ivy Bridge酷睿处理器基本相同,频率从311MHz至667MHz。同时,还能够支持DirectX 11和OpenGL ES 3.0,但于Windows环境。分辨率方面,能够完美兼容2560×1440分辨率。在下面的测试中,我们只要使用Z3770进行测试,这块处理器支持2.4GHz的睿频(1.46GHz非睿频),兼容DDR 3 1067MHz双通道内存,内容容量为4GB,一起来看看它在Windows 8和Android下的表现如何。
Windows 8平台性能表现
首先在处理器性能方面,Bay Trail的PCMark 7得分为2602,低于第三代酷睿i7-3517U将近一倍,整体性能尚可。它拥有不俗的单线程及多线程处理能力,并且由于使用了eMMC存储,使得平板电脑的数据传输性十分优秀。
PCMark 7处理器性能测试(得分越高越好)
显卡方面,基本上性能仅高于上代Atom机型,与其他AMD和英特尔平台差距比较明显,即使是在1366×768分辨率、低画质环境下,运行一些大型3D游戏也比较勉强,所以显然Bay Trail平板电脑更适合玩玩休闲游戏,而不是对显卡性能要求较高的大中型游戏。
3DMark显卡性能测试(得分越高越好)
Android平台性能表现
在Android 4.2.2环境下,Bay Trail的处理器性能与上代型号类似,拥有较高的性能,基本上可以与ARM顶级型号相媲美。
SunSpider处理器性能测试(得分越低越好)
显卡方面,Bay Trail显然不及ARM平台的Tegra 4和Snapdragon 800,在一些测试中与苹果iPad 4的性能相当,总得来说还是令人稍感遗憾。
3DMark显卡性能测试(得分越高越好)
总结
可以看到,Bay Trail作为新一代的Atom处理器,显然拥有更好的性能,足以与其他基于ARM核心的处理器竞争。首先它的优势是支持Windows产品的架构,有望拉低Windows 8.1平板的价格,事实上我们已经看到了华硕发布的350美元(约合人民币2200元)的相关机型。另外在功耗方面也有所改进,能够让产品获得更长的续航能力。
不过在显示性能方面,基本上处于苹果iPad 4(PowerVR SGX 554MP4)的水平,相比前作Clover Trail是一个明显的进步,但显然不如Nvidia和高通的顶级型号那么强劲。似乎,英特尔的优势依然是在Windows产品领域,要想在Android领域缩小与高通的距离,还尚需时日。