来源:21ic
时间:2013-09-16
21ic讯—随着移动互联时代的来临,计算和通信更紧密融合,智能终端进入了“一对多”时代——智能手机、平板电脑、笔记本电脑及一体机的出现能同时满足人们工作和娱乐、内容创建和内容享用所需,精彩体验层出不穷。但是,新型的移动终端在便捷了人们的生活的同时却也带来了一个不容忽视的问题——即如何更好地进行数据存储,以满足用户多样化的需求,同时保证其过程的兼容性和可靠性。
尤其对于那些摄影和视频爱好者,或者大多数中小型公司而言,他们需要日常处理几TB,乃至几十TB的数据文件,并且希望能对数据进行方便的管理,NAS系统应运而生,成为目前针对这类人群的解决方案。
什么是NAS?
NAS(Network Attached Storage:网络附属存储)是一种专门的网络存储设备,是一种将分布、独立的数据整合为大型、集中化管理的数据中心,更是一种便于用户对不同主机和应用服务器进行访问的技术。IDC数据显示,2011至2016年期间,全球入门级NAS市场将以66.5%的年复合增长率迅速发展,被广泛应用到各行各业。
目前在市场上主流的NAS生产厂家包括了:Synology,I-O Data Device, QNAP Systems, Thecus Tech,Orico等这些公司。
NAS在中国的应用
近年来,NAS存储系统的使用技巧日益被用户挖掘,这促使它从企业应用逐渐步入到今天的普通家庭。如果家里有多个移动终端,包括iPad、手机、电脑或者电视机,建立一部家庭NAS,可以将各种设备都联系起来对数据进行统一管理,这也是NAS越来越受到大众用户欢迎的原因。
NAS在家庭的10大应用:
1. 创建家庭云存储:能实现本地、异地及NAS之间的多媒体文件和数据资源共享、备份。
2. 构建中小型FTP服务器:可以用NAS搭建FTP服务器,供大家上传/下载文件,绝大多数下载软件均支持FTP,使用起来很方便。
3. 家居监控、拍照:网络相机,家庭监控存储硬盘。
4. iTunes服务器:可以用NAS搭建iTunes服务器,让iTunes软件和iPod等设备从NAS上获得音乐和视频。
5. 网络打印机:共享是家庭用户常用的功能,将普通打印机通过USB接口与NAS相连,开启NAS网络存储器的网络打印机功能,就能在局域网中共同使用这台打印机。
6. 数据备份/容灾:大多数NAS都具有多种备份功能,包括本地备份、异地备份和NAS间备份等,能有效保护企业和家庭的数据。
7. DIY家庭影院电脑HTPC(Home Theater Personal Computer):可用来对应播放各种影音媒体,并具有各种接口,可与多种显示设备如电视机、投影机、等离子显示器、音频解码器、音频放大器等音频数字设备连接使用。
8. 存放电子游戏:在网络中可以被Xbox360和PS3等设备发现,无须额外的操作就能播放存储在NAS中的多媒体文件。该功能让NAS变成一台媒体服务器,供网络中的各种客户端使用。
9. Web服务器:一些NAS具有Web服务器功能,支持PHP、ASP程序和SQLite、MySQL数据库,可以用它来搭建中小型网站,也就是把它当作网站服务器来使用,构建个人或企业网站。
10. 动态DNS:有了动态DNS功能,就能把NAS的Web服务、FTP服务等发布到互联网上,让每个人都能访问得到。
为什么红盘是NAS的选择
蓝盘(WD Blue)、绿盘(WD Green) 、黑盘(WD Black)和红盘(WD Red),一提起西部数据,了解计算机市场的朋友都会流利地说出她的产品线。可以说,硬盘产业巨头西部数据针对不同的市场需求、极具针对性的BGBR细分策略已经深入人心,色彩这一形象化的表达也成了西部数据的独有招牌。
产品细化完美契合了西部数据“选择的力量”(Power of Choice)硬盘解决方案。以B、G、B、R这四种颜色来划分的产品线特点都十分鲜明,具有极高的辨识度。一般来说,蓝盘(WD Blue)针对主流DIY装机用户,黑盘(WD Black)主打巅峰极致性能,绿盘(WD Green)是以存储为主的环保型产品,晚诞生的年轻红盘(WD Red)则是专为NAS系统所打造的。
作为存储行业的,西部数据是早涉猎NAS市场的硬盘厂商,其旗下的WD RED系列产品是专为家庭、中小企业办公NAS而推出的,由此迎刃而解普通硬盘不合NAS全新需求的问题与不足。随着今年9月4日西部数据NAS产品线又推出了一款里程碑意义的产品——WD RED 4TB,NAS系统在工作温度、噪音、功耗、兼容性、稳定性等方面大幅优化。
西数独一无二的NASware2.0技术使WD Red在苛刻的小型NAS环境中如鱼得水,为NAS和RAID环境中运行的系统提供天衣无缝的集成、坚固的数据保护和的性能。添加了WD Red的NAS系统操作更高效、可靠,该技术更可在断电或者系统崩溃时保护用户数据,使用户更好地保护其数据投资。该技术还使得平均故障间隔时间比标准台式硬盘改善35%。
西数同时通过增强型平衡控制技术3D Active Balance Plus,显著提高WD Red总体硬盘性能和可靠性,从而延长硬盘使用寿命。西数还提供了免费的7×24不间断技术支持服务和三年有限质保等。这些无疑让红盘更符合当今NAS系统所需。
WD Red 专为 1 至 5 个盘位的 NAS 系统而设计,拥有3.5 英寸和2.5 英寸两种尺寸规格。这些硬盘适合独特的 24x7 全天候工作环境,满足家庭及小型办公 NAS 系统的苛刻要求。
WD Red 采用令人印象深刻的卓越技术,经过了市场上广泛的NAS 合作伙伴兼容性测试。这意味着,在购买 NAS 机箱时, WD Red 是当前兼容的硬盘。
西数红盘的面市,极大程度上方便了视频、摄影爱好者及中小企业用户在预算有限的条件下, 也同样可以享受到与企业级硬盘相同的存储、传输、共享数据解决方案。因此不难预见,西部数据红盘系列在推动中国NAS应用与发展、指导家庭与中小型企业如何借助NAS展开集中备份等方面,都将起到积极深远的影响。