• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

苹果的64位A7芯片或为ARM版Mac计算机铺平道路

来源:ccidnet
时间:2013-09-13

分享至:

近日消息,苹果iPhone 5S手机的技术进步之一是支持64位运算技术的A7处理器,但这似乎“不可理喻”,因为智能手机压根就不需要64位处理器。一种可能的解释是,A7是苹果一项更大计划的一部分,还可能会出现在下个月发布的新款iPad,甚至是明年发布的新款Mac计算机中。

尽管并没有掌握什么内幕消息,我几乎能百分之百地确定苹果将于下个月发布新款iPad。苹果需要在11月中发布新款iPad,否则可能错过圣诞销售季。

64位处理器的主要用途是寻址多于4GB的内存。对于目前的iPhone和iPad来说,4GB内存限制并不是个问题,甚至是新款iPad也可能只配置2或3GB内存。苹果肯定会推出内存容量为4GB的iPad,但这恐怕是2014年或2015年的事儿了。

A7的其他主要优势是其强大的图形处理能力。参数显示,A7能帮助iPhone和iPad处理接近每秒60帧的画面。

A7芯片尺寸和功耗都足够小,适合应用在手机中,也可能被应用在新款视网膜版iPad mini中。A6图形处理能力不足以支持iPad视网膜显示屏。iPad配置的A6X没有被应用在iPad mini中,可能是其尺寸不适合。A7将使所有iOS设备统一在一款芯片上,提高小尺寸平板电脑的竞争力,方便开发者开发应用。

既然iPhone和iPad都不需要64位处理器,因此我认为Mac计算机将很快换用ARM处理器。我通过与多名分析师沟通得出结论,A7采用64位计算技术与开发者工具,以及未来的Mac/iOS兼容有关。

与大多数Windows计算机一样,大多数Mac计算机也配置64位处理器。PC内存容量超过4GB很常见。为iPhone和iPad配置64位处理器将促使开发者开发64位应用,为未来的iPad,甚至Mac计算机准备64位应用。

多年来,苹果一直在向Mac OS移植iOS的功能,例如Launchpad和Gatekeeper。苹果的终极目标可能是将数十万款iOS移植到Mac。苹果可以通过在Mac上运行ARM虚拟机实现移植iOS应用的目的,但彻底的方法将是让整个iOS系统支持64位计算技术。

鉴于用户界面问题,整个iOS系统不会很快全面转向64位技术。iOS应用以触控为中心,但苹果却不喜欢触控屏笔记本。如何解决这一难题是苹果面临的挑战之一。

通过利用Xcode开发工具统一iOS和Mac OS,苹果可能再次超越微软和谷歌。微软尚未能够利用在PC领域的优势,在移动领域获得成功。A7将是苹果计划的关键元素。

标签 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索

更多新闻