• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

MSP430 USB LaunchPad助力开发人员启动物联网开发

来源:中国电子网
时间:2013-09-13

分享至:

日前,德州仪器 (TI) 宣布推出倍受期待的 MSP430™ USB LaunchPad 评估套件以及针对其 USB 微控制器的配套软件支持产业环境,其设计得到了工程设计及制造商社区的支持。MSP-EXP430F5529LP LaunchPad 建立在超低功耗 MSP430F5529 微控制器 (MCU) 基础之上,可针对各种低功耗消费类、工业、医疗以及无线连接应用,为各种不同经验水平的工程师及制造商提供更多的连接、存储器以及性能选项。

实施 USB 此前一直都是一项复杂的任务,从软件角度上讲更是如此。TI 高稳健 MSP430 USB 产品系列包括综合而全面的 MSP430 USB 开发人员套件,其包含免费的开源 USB API 协议栈、源代码、样片应用以及代码生成工具,可针对所有 MSP430 USB 微控制器快速配置 USB 应用,从而可简化开发。

增强物联网连接

TI 近场通信 (NFC) BoosterPack 的新增功能与 NFCLink 库使 MSP430 USB LaunchPad 成了物联网 (IoT) 开发的完美起点。DLP7970ABP NFC BoosterPack 建立在 TI TRF7970A NFC 收发器基础之上,可通过 NFC 为开发人员实现便捷连接。如欲了解有关 TI NFC BoosterPack 的订购信息,敬请访问:www.ti.com/430usb-pr-nfc。此外,TI 现有 Wi-Fi、1GHz 以下以及 ZigBee® BoosterPack 也可轻松插入 MSP430 USB LaunchPad,实现针对智能家庭楼宇、健康健身以及便携式消费类应用的无线连接。

MSP-EXP430F5529LP LaunchPad 包含针对 Energia 的支持。这款社区开发的开源集成型开发环境 (IDE) 基于接线框架,可在 TI Energia 支持型 MCU LaunchPad 以及各种 BoosterPack(包括 NFC BoosterPack 以及近发布的 SimpleLink™ Wi-Fi CC3000 BoosterPack)中实现代码兼容。开发人员现在利用 Energia,不但可移植针对这些 BoosterPack 开发的代码,而且还可轻松添加 NFC 连接,确保针对 IoT 应用的短距离无线连接或 Wi-Fi。

MSP-EXP430F5529LP 的特性与优势:

• 包含 16 位超低功耗 MSP430F5529 MCU,支持 128KB 闪存、8KB RAM、25MHz CPU 速度、集成型 USB、支持 USB 2.0的PHY 以及集成型 12 位 ADC;

• 整合 USB 连接以及其它外设(包括 UART、I2C 以及 SPI 控制器的串行端口),开发人员可支持适合其应用的通信标准;

• 包含 TI TPS2041C USB 电源开关与 TUSB2046 全速 USB 集线器,非常适合采用 MSP430F5529 MCU 的设计;

• 兼容于 TI 现有低成本 SimpleLink Wi-Fi CC3000、CC110L 1GHz 以下以及 CC2530 ZigBee BoosterPack,适用于多种无线连接选项;

• BoosterPack XL 连接标准可提供更多功能,并可实现与现有 BoosterPack 产业环境及未来 MSP430 LaunchPad 的兼容;

• 与现有完整系列 BoosterPack 兼容,开发人员可便捷评估 TI 广泛微控制器产品系列的功能性。

标签 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网

更多新闻