作为全球的透射式电容式触控屏生产商,台企
宸鸿
科技1月9日宣布将对诺基亚(在中国大陆业务)、华宝通讯以及A股触摸屏领头企业
欧菲光
三家公司提出专利侵权诉讼。欧菲光今日公告公司股票将临时停牌,而截至目前,厦门法院已接受这宗起诉,不过公司尚未收到法院传票。
据了解,宸鸿科技认为诺基亚、华宝通讯及欧菲光及其零售商侵犯了他们的一项专利,并要求诺基亚和欧菲光分别赔偿2690万元和6060万元(占比公司预计2012年净利润的17%左右),同时还要求上述三家公司停止制造和销售相关侵权产品设备。
有趣的是,据公开报道,宸鸿科技目前尚未对华宝通讯提出经济赔偿。华宝通讯系台湾华宝通讯投资设立,属台资企业,是一家代工手机生产商,于2004年初在南京投资建厂,总投资2950万美元,目前公司共有2000多名员工。
公开资料显示,宸鸿科技也属台资企业,2003年在厦门成立,2010年10月在台北证券交易所成功上市。该公司是苹果公司iPhone和iPad的主要触摸屏供应商,其核心技术“电容触摸板的导体模式结构”可以让显示屏变得更加轻薄。宸鸿科技2007年销售收入只有12亿元,2010年飙升到148.19亿元,2011年更是增长到338亿元,2012年全年销售额有望冲破400亿元。就在2012年,宸鸿科技提交了450项专利申请,其中178项已获得授权。
而在欧菲光方面,由于受益于智能手机的普及、“苹果”产品的热销及政府补贴,公司今年业绩爆发式增长,股价也在今年连创新高。公司目前80%营收来源于电容式触摸屏,去年12月份预计2012年全年实现盈利3.35亿元-3.45亿元,较上年同期盈利2071万元大幅增长1518%-1566%,且目前订单依然比较饱满。此外,欧菲光拟非公开发行5000万股,募资15亿元用于中小尺寸、中大尺寸的电容式触摸屏扩产项目也在去年年末通过证监会审核并拿到批文。因此,从长远看,募投项目的投产和产品的更新换代将助力公司持续发展。
事假进展:
欧菲光于9月10日发布公告称宸鸿科技专利无效,以下为公告原文:
一、事项概要
宸鸿科技(厦门)有限公司(以下简称“宸鸿科技”)向厦门市中级人民法院提起诉讼,主张深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“欧菲光”或“公司”)制造与销售用于华为C8812E手机的触控面板,侵犯宸鸿科技拥有专属授权之“电容式触控板的触控图形结构”实用新型专利(专利编号为ZL200720142844.5)。
本案已于2013年1月11日在巨潮资讯网公告(2013-004号公告)
二、进展情况
自接到《应诉通知书》以来,公司组织技术、法律相关专业人员积极应对该诉讼。同时,2013年1月25日,公司向国家知识产权局专利局提交了无效宣告请求(无效案件编号:5W104383),请求宣告涉案专利全部无效。由于本公司提起了涉案专利的无效宣告申请,厦门市中级人民法院已经实质中止了本案的审理。
经国家知识产权局专利局专利复审委员会审理,于2013年9月6日做出第21304号《无效宣告请求审查决定书》,宣告宸鸿科技拥有的200720142844.5号实用新型专利全部无效。
本公司将进一步等待厦门市中级人民法院对本案的处理结果,本公司将在本案取得进一步进展时继续进行公告。
三、备查文件
国家知识产权局专利局第21304号《无效宣告请求审查决定书》
相关阅读:
1、欧菲光来台抢单
大陆触控面板厂欧菲光来台抢单,针对台湾NB品牌推出金属网格(metal mesh)产品,相比主流单片式OGS面板报价再低3~5%,可能再掀起价格战。
面对大陆触控厂来势汹汹,宸鸿和胜华指出,市场需求不好,客户延后拉货,杀价也没用。
大陆触控产业快速崛起,由于拥抱联想等大陆品牌订单,欧菲光近年营收、获利快速跳升,去年营收6.38亿美元,净利攀升至5,200万美元,远高于2011年的340万美元。欧菲光目前在触控笔记本上主要的推广技术为GFF双层薄膜的技术,不过今年来台抢滩,针对台湾笔记本品牌,主打金属网格技术,锁定在14寸触控面板,预计8月、9月量产。外传欧菲光现阶段已经有能力自制金属网格感应器,虽然初期良率不够高,但报价策略贴近现行的GFF薄膜触控,相比目前触控笔记本主流产品OGS面板报价还低了5%以上,很有价格竞争力。
上半年触控笔记本新产品积极铺货,造成大尺寸触控面板供不应求,价格也很稳定,不过触控笔记本销售不佳,6月起笔记本大厂对触控笔记本的态度转趋保守,开始积极去化库存。7月份触控模块报价已经降到每寸大约3.5~4美元,相比今年年初的报价跌幅高达10~20%,下半年价格竞争会更为激烈。
宸鸿表示,触控模块规格差异很大,没有一个统一的报价,而公司随着生产良率提升,产品价格上也会回馈给客户。不过现阶段市场买气不佳,客户还在去化库存,即使降价也刺激不出什么需求。
除了大陆触控面板厂抢市,TFT面板厂动作也很积极,群创推出Innotouch产品以TFT非强化玻璃取代钠钙(Soda-lime)强化玻璃做为OGS触控面板的基材,同时用成本较低的口字胶贴合取代良率较差的全贴合。友达也计划于年底推出eTP 2,供应链推估,触控面板成本还将比现在降低15~20%。
2、宸鸿的危机与挑战
触控面板大厂F-TPK宸鸿今年6月营收及整体第二季业绩表现低于预期,引爆市场超多想象空间。一方面苹果订单流失后、哪些客户订单规模足以补上,让人好奇。一方面新技术纷纷崛起意味着新竞争者接踵而至,到底TPK宸鸿还能招架多久,让人担心。再加上原本备受看好的触控笔记型计算机应用,如今新机种乏善可陈、消费市场反应冷清,TPK宸鸿似乎正面临前所未有的命运转折点。
苹果Apple曾经是TPK宸鸿客户,营收比重高达7成以上,当时苹果两大热门商品iPhone和iPad都采用TPK宸鸿的G/G双层玻璃结构投射电容触控技术。后来苹果iPhone 5转头采用日厂in-cell内嵌触控技术,iPad mini改用日本写真的单层薄膜触控技术,据说iPad可能也会改采薄膜技术,未来TPK宸鸿与苹果的关系仅剩下薄膜触控模块贴合代工业务,苹果光正式熄灯。
虽然TPK宸鸿近来积极调整客户结构,客户总数从过去的20-30家,逐步扩增至40-50家,而苹果两大商品的市占率也面对来自韩系与中国平价机种的强烈竞争,不过,缺乏单一强大客户的加持,仍使TPK宸鸿客户结构黯然失色。
来自于新世代触控技术的竞争,则是TPK宸鸿更紧迫的危机。基于行动装置对于外型轻薄的要求,薄膜触控技术在沉寂一段时间之后,改良版的薄膜触控技术(单层薄膜结构、金属薄膜等等)又重新抬头、被大量导入众多新款手机和平板计算机。另外,新材料金属网络Metal Mesh触控技术正加紧酝酿、目标瞄准大尺寸触控应用市场(笔记型计算机、显示器等等)而来,熟悉玻璃制程的面板大厂更加快脚步推出技术门槛较低的on-cell,预计2013年下半年触控面板市场就会更热闹。
其中,Metal Mesh已经吸引许多薄膜触控面板厂商投入,例如洋华、界面等等,尤其中国深圳欧菲光推出的Metal Mesh触控面板据传即将于今年第三季量产出货,初期就是被导入触控笔记型计算机。
至于面板大厂投入的on-cell触控技术,除了稍早的AMOLED之外,群创推出的on-cell整合型触控技术预计将于今年第三季放量生产出货,华映与凌巨所开发的两种结构on-cell触控面板(DLS及OLMS)亦规划要在今年第三季量产。虽然新技术导入还需要供应商向品牌客户多多推广,并且还要其他零组件、机构件配合,但来自新技术、新供应商的竞争,对TPK宸鸿等既有触控面板厂商而言,终究是不利因素。
尽管TPK宸鸿因应变局,近来也积极发展OGS单片式玻璃触控技术,不仅花50多亿元新台币入股达鸿并取得经营主导权,还斥资4亿美元在福建兴建5.5代线新厂、新产能预计即将于2013年第四季初投产。不过,如果OGS触控技术未能如预期取得大尺寸触控应用市场的主导地位,TPK宸鸿关于OGS产能的庞大投资,也不无可能让TPK宸鸿的转机变成危机。
TPK宸鸿将在这波挑战中乘风破浪?亦或触控帝国就此瓦解?实际的变化发展还必须持续观察品牌厂商对于产品差异化的规划与想法,同时也得看新技术和新竞争者本身的量产实力,但相关因素的发展现在都还说不准,却又不能排除。