来源:EEWORLD
时间:2013-09-13
日前,在意法半导体本周举办的名为“塑造未来的传感器”会议上,位于加州圣克拉拉的传感器公司PNI展示了一款名为Sentral Sensor Fosion的传感器Hub芯片。
这款类似于Apple几天前推出的M7运动协处理器类似,就是专门监测来自加速计、陀螺仪、指南针等传感器的动态数据,降低CPU的负荷,进而延长续航时间。
PNI公司CEO Bechy Oh表示:“我们将自己的高精度传感器算法结合进协处理器中,这样该处理器可以与任何品牌的惯性传感器相连,从NASA到Wii U用的传感器都可以。”
PNI在其官网上表示,其Sensor Fusion Hub独特算法通过采用硬件状态机而不是软件固件的形式,因此功耗只相当于竞争对手的1%,并且其Kalman滤波专利算法可以比传统的算法更加精确。