来源:ednchina
时间:2013-09-13
但是 智能手机 的室内定位系统要能够让用户自由移动,且无论手机如何放置都能提供合理的结果。通过开发传感器算法来进行室内定位是极为复杂的,这在一定程度上是因为算法会受下列因素变化的影响,且随着环境的实时变化,系统还必须同时兼顾到这些因素。
地磁异常随处可见。定向的不确定性是造成定位出错的主要原因。尽管使用磁力计可以避免定向过程中出现的“航向漂移”问题,但智能手机通常在一天中[2]60%的时间里都会出现地磁异常。如图1所示,当平稳地拿着手机经过一根普通的电线杆时,可以看到,航向出现摆动,变得极不准确。而通过算法的精心设计,可以检测到这些异常并进行弥补,使定向更加精准(如图中蓝线所示)。
图1.当经过电磁干扰源(如电线杆)时,一个普通缺省设置的安卓手机的定向功能会变得很差(红线)。在向同一台手机植入并安装Sensor Platforms公司的FreeMotion Library后,定向功能变得精确(蓝线)。
Yaw (deg):航向偏移量(单位:度)
Time (sec):时间(单位:秒)
Galaxy SIII Walking Past Electrical Pole:Galaxy SIII经过电线杆时的航向偏移
智能手机中的消费级惯性传感器噪音大且不稳定。一些学术文章中将加速度计噪音达到1mg且陀螺仪偏置漂移达到每小时20度(与军工级传感器相比相距甚远)[3]的惯性测量单元(IMU)称为低质IMU。然而,即便智能手机中好的传感器,也会产生比该值多一到两个数量级的噪音。因此,这种噪音累积会迅速导致严重的定位错误。在提高传感器硬件性能之前,需要引入一些算法来减少航位推算错误,例如运用 PDR技术 来计算步数。