来源:中国电子网
时间:2013-09-13
2013FPD峰会演讲稿全文——京东方董事长王东升
去年9月,我在中国北京2012国际FPD产业高峰论坛上,做了题为《半导体显示:一个产业新定义》的演讲,引起国内外众多专家教授的共鸣,希望共同推广这一新概念,促进产业健康发展。会后,韩国KIDS会长张震教授邀请我就这一概念,在2013年8月韩国IMID 峰会上做主题演讲。今天,我将相关内容与大家一起分享。
我发言题目是《半导体显示:新观念、新变革》。
分“定义与趋势、困惑与对策、结论与建议”三个部分。先说部分。
十余年来,全球显示产业发展始终伴随着争论和困惑。有三次争论:次在1995年前后,CRT和FED、PDP、TFT-LCD等平板显示器件到底谁能后胜出?这早已不言而喻。第二次在2000年前后,PDP和TFT-LCD之争,业内有截然不同的声音,通过十多年的发展,TFT-LCD已成为显示领域绝对主流,结论已定。现在,随着TFT-LCD和EL技术进步,AMOLED逐步产业化,柔性、激光等显示新技术不断出现,新一轮争论又开始了。至于困惑,就是CRT时代做显示器件的公司尽管有赚有赔,但大多赚钱了,而平板时代显示器件公司真是很辛苦,赔多赚少!
对于上述争论和困惑,我的观点是:
我们做显示产业的同仁,应该跳出显示产业找规律,既要把显示产业放到技术替代的历史大背景之中思考;又要将其放在整个电子信息产业大生态之中进行思考。
自1947年晶体管问世,六十余年来,电子器件领域上演了波澜壮阔的两场戏。
一是半导体技术对真空电子技术的全面替代。该替代对人类社会影响为深远的有三次:次发生在1947年晶体管问世以后,主要是信息领域,包括信息的搜集、放大、运算、传输、转换、存储等,以晶体管、集成电路为代表的半导体器件逐步替代了以电子管为代表的真空电子器件,促进了通信、计算机、软件产业的发展和互联网社会的到来;第二次替代发生在1991年TFT-LCD问世以后,以TFT-LCD为代表的半导体显示器件替代了以CRT为代表的真空电子显示器件,成为显示领域主流,继而进一步推动电子信息产业发展;第三次替代始于1994年白光LED半导体灯问世和2012年OLED灯问世,以LED和OLED为光源的半导体照明器件正在逐步替代白炽灯和传统节能灯等电真空光源。
二是半导体技术自身持续的快速进步,极大推动了整个电子信息产业生态进步和发展,极大改变了人类生活、生产方式和产业生态,人类迎来了发展新纪元。我们来看看这张图,这是一张反映目前电子信息产业生态的简略示意图。底层是电子元器件,包括显示屏、半导体芯片和电子元件;嵌入其中的是软件,包括系统软件、应用软件和工具软件;接下去是信息设备,包括用户终端、云计算和网络设备;再接下去是信息服务,包括内容制作和云服务等;通过互联网、电信网、广电网等把内容提供商和终端客户连接并互动;影响这个产业生态不断演变发展的有六大定律,包括半导体芯片的摩尔定律,半导体照明的海兹定律,显示领域的王氏定律,计算机和网络构架系统的贝尔定律,互联网系统的吉尔德定律和互联网服务领域的梅特卡尔夫定律。电子信息产业生态链的基本价值体现,就是更快速、更便利、更舒适、更安全的将一部分人的知识、智慧、经验和体验与另一部分人进行互动、分享和升华,从而改变人类生活、生产方式,实现人类更美好未来。从电子信息产业生态看到,显示器件是基础和骨架,是人与人互动分享不可或缺的界面。显示器件在电子信息产业生态链的影响力和带动力将不断提升,其自身进步发展也将与产业生态进步发展相适应、相促进。
总结两张图可见: TFT-LCD为代表的显示器件,是半导体技术替代真空技术这一历史大背景的产物;同时它未来发展也受半导体领域基本规律影响,并与电子信息产业生态进步发展相适应、相促进。
有人曾经问我,过去十多年里,为什么TFT-LCD发展成为市场主流?我给他们画了这张图:把CRT和PDP归类为真空显示;把TFT-LCD、AMOLED、柔性显示等归类为半导体显示;FED尽管未形成主流,我也给归一个类:真空微电子显示。我告诉他们:“TFT-LCD脱颖而出是因为它顺应了半导体技术替代真空电子技术这一历史大趋势。”十五年前面对CRT替代危机,京东方决定进入新型显示领域,有专家建议我们搞PDP,也有专家推荐FED,我们花了不少时间进行研究,结论是PDP/FED的基础技术依然为真空电子技术,而TFT-LCD是半导体技术,从技术替代大趋势看,TFT-LCD必将胜出,终我们选择了TFT-LCD。
近两年有更多人问我:随着AMOLED产业化,TFT-LCD是否会被替代?我的观点是:从CRT到TFT-LCD是技术的中断和开始;从TFT-LCD到AMOLED是技术的延伸和发展。
为凝聚业内共识,推动显示产业新一轮发展,我们需要对目前主流显示器件范畴进行重新定义。TFT-LCD、AMOLED以及Flexible Display等新型显示技术,它们的基础都是半导体技术,他们未来发展都会与半导体技术及相关材料工艺的进步密切相关,将其统称为半导体显示更科学。
FPD这一定义在当初PDP、TFT-LCD等新型显示器件替代CRT的那个时代是有一定合理性的。因为,相对于CRT又厚又笨重,这一定义很直接反映了PDP、TFT-LCD等新型显示器件轻薄之优势。目前PDP、FED已式微和边缘化,TFT-LCD、AMOLED等新型显示技术正蓬勃发展,由于惯性作用,业界将PDP、TFT-LCD、AMOLED等仍统称为FPD,这种仍以外形特点定义显示器件的方法已有明显局限性,既不能反映技术替代的历史演进,也不利于表达其共性技术特征,更不利于把握未来技术发展趋势,容易产生误解。
基于以上,我们可以给半导体显示下个定义:半导体显示是指通过半导体器件独立控制每个小显示单元的显示技术统称。它有三个基本特征:一是以TFT阵列等半导体器件独立控制每个显示单元状态;二是主要应用非晶硅(a-Si)、低温多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有机材料(Organic)、碳材料(Carbon Material)等具有半导体特性的材料;三是主要采用半导体制造工艺。与半导体显示技术和产品相关的材料、装备、器件和相关终端产业链统称为半导体显示产业。这一产业定义表达了TFT-LCD、AMOLED等显示器件的关键技术内涵、历史演进和未来趋势,有助于解惑和避免不必要争论,把注意力集中在产业创新发展上。