来源:中国电子网
时间:2013-09-12
为抢攻穿戴式柔性电子产品相关运用商机,各家厂商积极投入相关产品的研发,据IHS Inc公布柔性OLED竞争力及市场展望分析报告指出,今年下半年开始生产柔性OLED面板,预估到2020年时,每年平均145%的幅度增长,达到约116亿美元的规模。
2020年规模116亿美元
IHS指出,今年下半年推出的5吋的柔性OLED(Organic Light-emitting Diode,有机发光二极体),初期产品为未采用玻璃基板的持久型(Durable)OLED,因此与现有的OLED相比差异不明显,但2016年以后,随着可卷曲(Rollable)、可折叠(Foldable)形式的OLED面板产品的登场后,整个市场才将全面性成长。
IHS的分析师Jerry Kang指出,由于目前开发中的柔性OLED面板,有别于目前使用2张玻璃基板,而是采用了塑胶基板及薄膜封装制程,但这种制程仍未完全成熟,所以替代现有OLED市场仍为时尚早。他指出,塑胶基板及薄膜封装制程的成熟度,以及成本降低幅度将会是衡量柔性OLED成功与否的关键所在。