• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intel X99平台首次亮相:DDR4+Hawell-E

来源:中国电子网
时间:2013-09-12

分享至:

IDF2013(这可不是国内那场)目前正在旧金山如火如荼的展开,Intel以及其合作伙伴都有不少新玩意儿展出,其中就包含有下一代DDR4内存。

目前可以确定的是DDR4内存会搭配Haswell-E或者Haswell-EP处理器登场,而在IDF2013上Intel已经展出了下一代Haswell-E平台,搭配的主板是X99,内存自然是四通道DDR4。

X99主板将会采用LGA2011-3插槽,和目前的LGA2011相差不大,但由于内存控制器的原因,LGA2011-3插槽很有可能不会向下兼容Sandy Brdige-E/Ivy Bridge-E处理器。

Intel展出的是一个DDR4参考平台,主板也是早期的工程样板,采用水冷设计,无法判断CPU的具体型号,四通道DDR4内存似乎是来自美光,但不能确定。另外可以确定的是这款Haswell-E处理器的三级缓存为20MB,比Ivy Bridge-E的15MB要大。参考平台的内存总容量为32GB,也就是说单条的容量为8GB。

如果不出什么意外,Intel将会在一年以后(2014年秋季)正式推出Haswell-E处理器,届时DDR4内存就要真的和我们见面了。

标签 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网

更多新闻