• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intel推新平板机处理器 AMD也不甘寂寞

来源:mydrivers
时间:2013-09-12

分享至:

Intel正式发布了面向平板机的Bay Trail-T Atom Z3000,AMD这边也趁机新增加了一款同样主打平板机的APU A4-1350,隶属于Temash家族。

该系列此前已有A6-1450、A4-1250、A4-1200三款型号,此次新推出的A4-1350相比于A4-1250将核心数量翻番到了4个,二级缓存也翻倍到了2MB,同时主频还是1.0GHz,图形核心仍是128个流处理器的Radeon HD 8210 300MHz,不过内存降级为DDR3-1066,热设计功耗同为8W。

事实上,它更像是A6-1450的精简版,后者同样是8W的四核心,不过CPU可以动态加速到1.4GHz,GPU频率可以加速到400MHz。A4-1350去掉了这两个功能。

很遗憾,至今看不到基于Temash APU的平板机发布,白白浪费了挺好的U。

标签 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网

更多新闻