来源:EEWORLD
时间:2013-09-12
2013 年 9 月 11 日 —— 多媒体、处理器、通信和云技术提供商 Imagination Technologies (IMG.L) 今天宣布,该公司正与 台积电 合作,共同推动其业界的 PowerVR GPU 达到下一代性能的新境界。双方初期的合作已为 PowerVR Series6 GPU 内核提升了 25% 的整体性能,其中部分关键模块与现有设计流程相比更达到 30% 的性能提升。
Imagination 的研发团队与台积电共同合作,为 Imagination 的 IP 内核开发高度优化的 IP 库与完整特征化的参考系统设计,以支持台积电的先进制程,包括 28HPM 与 16 纳米 FinFET 技术。这项合作将能使双方客户为下一代应用实现显著的性能改善。在针对影响性能的因素进行全面分析后,Imagination已完成充分优化的下一代多内核、多集群 PowerVR Series6 GPU 的设计投产,充分展现了性能上的提升,并预计于今年稍晚推出测试芯片。此参考设计流程与优化资源库将能协助 SoC 设计人员大幅缩短产品上市时间,并提升 PowerVR Series6 GPU 类似设置的性能。
Imagination 市场营销执行副总裁 Tony King-Smith 表示:“为了实现的使用者体验, 绘图处理器 正扮演着日益重要的角色。这意味着,GPU 已成为未来十年推动硅晶制程技术发展的新力量。GPU 已占先进SoC 高达 50% 或更多的芯片面积,GPU除了要求的性能内存带宽,还需要能以低功耗提供优异性能。这些特性是定义未来制程技术的重要元件参数。我们很高兴能与台积电密切合作,以确保未来的硅晶技术能充分满足下一代先进 SoC 的需求。”
台积电公司设计基础架构营销事业部资深协理 Suk Lee 表示:“Imagination 不断突破绘图技术的极限,比如扩展到光线追踪等令人振奋的新领域,这些技术将能使客户从低功耗制程中获得的效益。我们与Imagination 的合作有助于优化未来的先进制程技术与系统设计技巧。我们期望能继续扩大与Imagination 之间的合作关系,以涵盖到 GPU、CPU 以及更多领域。”
Imagination 是台积电 Soft-IP 联盟计划的成员之一,它的主要内核 IP 产品将通过此计划进行验证,来为双方客户提供化的技术方案。Imagination 拥有业界的丰富 IP 产品组合,包括业界的 PowerVR GPU(绘图处理器)和 VPU(视频处理器)、广受欢迎的 MIPS CPU 和嵌入式处理器、先进的 Ensigma RPU(无线电处理器)以及其他 IP 产品。