• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

10Gbps的USB 3.1规范已敲定!

来源:中国电子网
时间:2013-09-11

分享至:

由USB 3.0推广小组推动的10 Gbps USB传输速度新规范已近敲定。该规范在今年1月首次提出,但它现在已经有了一个崭新的名字——SuperSpeed USB 3.1。与USB 3.0相比,新标准的数据吞吐量大了一倍。USB 3.0推广小组主席Brad Saunders表示,"USB 3.1规范主要扩展了现有的USB 3.0的速度扩展协议和Hub操作,以及将未来物理层的速率定义到了10Gbps"。

该公告支持厂商们开始将USB 3.1新规范纳入它们的芯片设计工作,虽然USB 3.1还没有明确到来的时间表,但预计新设备会在2014年年底出现在市场上。

不过,尽管USB 3.1有着与当前的Thunderbolt技术一样的10Gbps速率,但是后者拥有4条通道。因此,从理论上来说,Thunderbolt的传输速率可以达到40Gbps。而英特尔近刚刚宣布的Thunderbolt 2标准,单个通道的速率更是翻倍到了20Gbps。

与竞争对手相比,USB的优势就是更加普及,相信消费者们对于速率的提升亦会感到更加的欣喜。

更多新闻