来源:中国安防展览网
时间:2013-09-11
工信部近日发放了国内首批4G手机入网许可,这标志着我国4G时代已经完全走入市民的日常生活据介绍,4G是一种超高速无线网络,其突出的特点就是网速可以达到100M/S。4G网络建设完成后,家里不用拉网线,用户就能享受每秒80Mbps的极速冲浪,那么4G无线对安防监控有何影响?
4G技术将普遍应用于安防
4G时代的即将到来,网络都将升级,以前基于二,三代网络传输的设备将渐渐失去市场。将来在4G浪潮的冲击下,安防行业的老旧产品的升级转型是必然的,优胜劣汰这是社会的选择。安防产品将随着通信技术的不断发展,而不断的升级改造,来满足的市场需求。
谁拥有的通信技术,谁就能掌控未来。4G技术正快速向安防企业走来,相信在不久的将来,4G技术必将成为通信技术的主流,而4G技术也将会在安防产品逐渐应用起来,希望安防企业能够审时度势,抓住新的技术,发掘新的市场,寻找4G安防蓝海。
4G监控将弥补安防应用空白
1、无线网络的带宽与频率资源更为有限,带宽不够不能保证监控画面质量。以3G网络为例,在高速移动的过程中传输速率为144kbps,若想保证CIF画面需求传输速率至少保证512kbps。技术不成熟,网络带宽不足是无线移动监控的致命因素。然而,4G网络可实现100Mbps的速度下载。4CIF的画质只需要2Mbps的传输速率,对比可知,也许实现无线高清监控都不在是梦。
2、由于费用过高,无线网络监控得不到广泛推广。3G视频监控资费过高,一般用户无法承受;行业用户难于承担视频监控项目后期的持续网络资费支出。但有相关人士表示,4G资费有望有较大下调,让4G网络更“亲民”。4G网络传输价格下调必将更易接受。
3、目前的3G视频移动终端还不完全适用于3G视频监控,比如在前端存储上,普通硬盘体积过大,导致整机不利于安装;4G网络建设将更灵活,全球漫游,接口开放,能跟多种网络互联,终端多样化以及能从第二代平稳过渡等特点。
4G网络建设能够较好地弥补3G的不足,尽管4G也存在一定的技术短板,但是随着技术的发展我们有理由相信,在不久的将来4G网络会成为无线监控的后备军。
4G推动高清无线监控新发展
3G网络应用的局限性可想而知,而对于中国移动新布局的4G网络企业同样有着新的期待。业内人士认为,3G网络在实现高清监控时具有其本身的局限性,但是4G网络却很好的解决了上述问题。据目前试点来看,4G网络的速度是3G网络的10倍,下载速度达100M,上传速度为20M,而一般的720P的高清监控需要的带宽基本每路在2M—4M之间,这就很好的满足高清监控的良好需求。
3G网络的稳定性实际上是很多消费者考虑的问题。由于网络基站的均衡性不一,造成了3G网络在传输上容易造成信号强弱不均,从而回导致掉帧、画面卡的现象。但是记者从中国移动公布的4G网络建设目标中注意到,2013年新建基站18万个,这就很好的解决了4G的网路信号问题。业内人士表示,未来的4G通信能满足第三代移动通信尚不能达到的在覆盖范围、通信质量、多媒体传输等需求。
流量的使用费用是很多人关心的话题,由于各个运营商制定的套餐不太相同,造成了运营服务费的居高不下,也使得无线高清监控推广举步维艰。据了解,4G网络采用逐步引入的方法,在原有3G的基础上对技术进行升级改造,成本自然会降低不少。相关人士表示,未来4G网络的费用会低于目前3G套餐费用。
中国移动布局的4G网络不论是稳定性、费用方面或将带来新的突破。业内人士表示,4G网络对无线高清监控的影响是显而易见的。如果4G网络能够在稳定性、流量费用等问题很好的解决,那对高清监控的影响将会是革命性的。
4G网络技术给安防市场带来新的变革
网络监控的分支移动监控领域,网络传输的压力更加突出。而4G网络的到来将其移动无线传输的优势应用于移动监控领域,同时正好为视频监控会议的发展带来了更好的网络环境。如果4G网络能够在国内全面普及,其“给力”的无线信息传输速度将极有可能带的移动监控产业的大跨步发展。4G网络技术将为安防行业注入新的活力,给安防行业带来新的变革,新的市场。
4G时代的即将到来,网络都将升级,以前基于二,三代网络传输的设备将渐渐失去市场。将来在4G浪潮的冲击下,安防行业的老旧产品的升级转型是必然的,优胜劣汰这是社会的选择。安防产品将随着通信技术的不断发展,而不断的升级改造,来满足的市场需求。
谁拥有的通信技术,谁就能掌控未来。4G技术正快速向安防企业走来,相信在不久的将来,4G技术必将成为通信技术的主流,而4G技术也将会在安防产品逐渐应用起来,希望安防企业能够审时度势,抓住新的技术,发掘新的市场,寻找4G安防蓝海。