• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

64位处理器对于手机意味着什么?

来源:搜狐IT
时间:2013-09-11

分享至:
苹果今天推出iPhone 5S新 手机 ,这款手机采用了A7处理器,它的特色就是支持 64位 运算。A7处理器还配有一个附属处理器M7。如此一来,5S就相当强大了,从中也可以看到苹果未来的规划。



到底64位有何提升

从理论上说,64位A7处理器意味着iPhone性能会大有提高,性能和速度可以翻倍;但在现实环境中,可能只有15-30%的性能提升。

一些程序如果专门针对64位iPhone开发,它可以更好地利用CPU和RAM,但到目前为止这类程序并不多。

用一个简单的例子来类比64位的好处:

有一个巨大的图书馆,里面有许多藏书,还有一个管理员帮你找书。管理员有32个助理,他们骑着自行车前去取书,然后交给管理员。某天来了一个借书的人,他想要关于恐龙的所有图书,图书馆有65本相关的书藉,那么助理们要跑三趟。趟取来32本,第二趟也是32本,后一本还要一个助理跑一趟。不论如何,虽然后只取一本书,还是要花三趟的时间。

如果图书馆有64位助理,就只需要跑2趟。如此一来就能大大节省时间,但是要注意,时间并不是缩短一半,因为在第二趟时,仍然只是一位助理跑一趟取1本书,虽然还有63位助手闲置,但无法让时间缩短。

假如图书馆有256本相关的图书,32位助理要跑8趟,64位就只跑4趟。

iPhone的运行与此相似,它从内存获得数据,一个时钟周期内32位只能处理32位的数据,64位就可以取得64位的数据,如此一来速度、性能、效率就提高了。

如果A7足够强大、可用在笔记本上

在智能手机中安装64位处理器,它的杀伤力过大。采用64位处理器之后,运行内存可以提高到4GB,今天大多的智能手机只有2GB或者3GB。另外,为了发挥64位的功能,操作系统也要进行调整。

一些人认为,如果64位芯片A7可能会出现在MacBook上,放在笔记本上64位更有意义。

苹果早就将OS X移植到ARM架构中,如果A7足够强大,可能会用A7来运行OS X。目前MacBook Air采用的是英特尔的Haswell处理器,其它机型则采用三代Core i5和i7处理器。

至于M7附属处理器,它主要从加速计、指南针、陀螺仪收集传感数据,为A7处理器提供数据。M7可以与一些穿戴设备整合。

目的是开发新功能?

在发布会上,苹果高管菲尔-席勒(Phil Schiller)介绍说A7处理器支持Open GL/ES 3.0,在游戏性能上大有提升。他说A7采用了“桌面级的架构”。席勒称:“PC世界已经由32位向64位转移,过程花了几年时间。今天,我们将看到苹果在一天时间内就过渡了。”

进入64位新时代,这当然不错。但是苹果不能光靠游戏来吸引用户接受64位。苹果需要64位来提供指纹认证,还需要摄像头功能。换句话说,64位只是为了让更一些影响更大的功能可以诞生。

在企业领域,有了64位和指纹认证,让可以让企业更安全,支持端到端VPN。有了第三方支持,苹果就可以借64位在企业领域获得更大地盘。

苹果5S是向后兼容的,开发者可以轻易将APP转向64位。在有限的环境下,64位是个好的卖点,但是移动生态系统要完全64位化,可能也和PC一样需要多年时间。









































标签 64位 手机 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购

更多新闻