9月10日消息,友盟近日发布的2013年上半年移动互联网数据报告显示,截至今年二季度,中国活跃智能设备已经超过5亿,其中
安卓
3.4亿,
iOS
1.5亿,半年内活跃设备总数翻了一番。
报告显示,安卓设备的大幅增长主要集中在中低端,在国产智能设备制造商中,联想渠道HTC成为第二,小米跻身前五。
应用方面,仅有30%的用户会每月尝试新应用,敢为尝鲜的前10%用户覆盖了66%的下载激活量。
智能设备加速迭代 9成安卓用户每14个月换新机
在5亿台活跃智能设备中,3.4亿台为安卓设备,1.5亿台为iOS设备,Windows Phone以及Windows RT设备为740万台,不足安卓的1/40。从去年第四季度到今年第二季度,中国活跃设备数量翻了一番。
由于上半年没有新设备发布,苹果在中国区的市场份额下降了5.4%,与此同时,安卓新品层出不穷,除了苹果和三星外,前十名均为国产品牌,联想、华为、HTC、小米、酷派、中兴、OPPO和步步高均上榜。
在安卓设备的TOP 10排行中,除了名的三星和第十的摩托罗拉外均是国产品牌,其中联想和华为超越了HTC,小米超越了中兴和酷派跻身前五。
数据显示,国内有62%的安卓设备使用了不到6个月,另有28%的设备使用了7-14个月,使用时间超过14个月的仅占10%,也就是说9成安卓用户会在手机使用14个月后换新。
这个周期比国外的Android设备生命周期短。Google曾推出“18个月升级保证计划”,联合三星、HTC等厂商,保证为用户提供至少18个月的固件升级服务。这意味着全球范围内Android设备的生命周期至少是18个月。但在2013年的中国,这个周期被缩短了,这对厂商、运营商的策略都产生了不小的影响。
渠道碎片化加剧 10%用户覆盖66%激活量
在百度收购91无线后,业内普遍认为国内渠道呈日益集中趋势,而友盟数据显示,国内应用分发渠道多元化和碎片化情况仍然比较明显,目前国内分发渠道已经超过100家,而TOP 10的渠道下载激活量仅占一半。
在国内安卓分发渠道中,72.6%的应用被从第三方应用商店下载激活,从厂商应用商店下载的仅占8.5%,谷歌的Play商店仅占5.6%,比2010年底时的21%大幅下降。
渠道的碎片化给APP的运营提出了挑战,数据显示46%的应用通过5个以上渠道进行分发。
在应用方面,一线省市用户中拍摄美化APP的使用次数增幅超过了53%,超过了游戏的增幅(46%),交通导航类APP的增幅也达到了16%。而在其他省市,游戏仍是增幅的产品,其次是拍摄美化和视频播放。
iOS设备方面,由于越来越多的设备升级到尚未越狱的iOS 6.1.3和iOS 7,中国iOS设备的粤语比例降至30.5%,比一年前下降了10%,不过仍然比国外越狱比例高出17%。
开发者团队规模化 200人以上团队占3成
相比起去年的个人和小团队开发者形式,今年APP开发者团队呈现规模化特征,10人以下团队的占比从50%所见到了20%左右,而51人以上开发者团队的比例增长了40%,200人以上团队占比近3成。
由于版权环境、付费环境、市场竞争等因素,越来越多的开发者开始走向海外,有25%的APP针对海外市场开发,22%的开发者至少有一款面向海外的APP。
同时,随着HTML5等跨平台技术和环境的成熟,越来越多的开发者开始使用或打算使用跨平台技术,超过半数的开发者已经使用或打算在两年内实现跨平台技术。
此外,报告还对国内安卓设备使用情况进行了统计,数据显示国内仍有36.1%的安卓用户在使用2G上网,使用3G的比例仅为18.9%,远低于国外的36.8%。
友盟统计分析平台是创新工场孵化的第三方应用数据统计平台,今年3月被阿里巴巴收购,传言称收购金额为7000万美元。(顾晓波)