来源:车云网
时间:2013-09-11
2012年,中国乘用车市场销量同比增长7%,而日系则同比下降9.7%。2013年上半年整体车市表现超预期,同比增长14%,日系则仍下滑9.10%。这一升一降,日系的市场份额由去年同期的19%下滑到14.8%。与此相反,德系凭借2013年上半年的23.2%增长,获得了19.4%的市场份额,不仅从日系手上夺回了份额的位置,而且日系多达4.6个百分点。
德日为何会呈现出如此此消彼长的状态?很多人都将此归结为众所周知的政治因素。这的确是一个重要原因,但绝非全部。从本篇开始,我们不妨就当前德日新车的一些做法和技术储备来做个对比。看看这一现象背后的原因,同时探究一下未来的趋势。作为篇,我们先来看动力技术方面。
日系:经济性优势逐步丧失
日系曾经的市场表现是相当令人羡慕的。那个时代,有关日系车受欢迎的原因有很多,但其中重要的一项谁也不可忽略,那就是经济性。“因为省油”,几乎已成为一半以上日系车主选车的原因。
昔日的日系为什么省油?有人说是日系车子轻,有人说是日系偷工减料,但事实上这都多少有些冤枉日系。日系省油是实打实的源于技术的性。而这种性,是基于日系对能源趋势敏锐的把控,同时也是当年日系崛起的突破点。小排量、轻量化、全铝材质、DOHC四气门、VVT、VTEC这些,都是日系早倡导并迅速普及化的。日系这些的注重,为日系确立了省油的口碑,也的确为日系的经济性优势打下了基础。
我们再来看看当前的车市,会发现日系的这项优势相比德系已不复存在。相反,很多主流的德系车,例如迈腾、帕萨特、高尔夫、速腾等等,经济性甚至要好于同级日系车。这项扭转,对于日系的竞争力打击是非常大的。
德系:直喷增压和变速器革新
昔日在经济性方面并不擅长的德系,能够一下子“翻身”,根源就在于它在动力总成技术方面的革命——大面积普及直喷增压和新型变速器。
关于直喷增压的优势我们之前说过不少,这里就不展开了。由于直喷增压改变的是燃油喷射的工况,因此它对于效率的改善非常显著。
效果更为明显的其实是变速器的变革。传统AT变速器液力变矩器的存在降低了传动效率。以大众为代表的德系倡导双离合变速器,采用了离合器结构的硬连接方式来解决了这一问题,从而能获得与MT变速器类似甚至更好的经济性,终实现自动挡比手动挡还省油的效果。在双离合变速器的压力下,其他欧洲厂商也寻求突破,设计出换挡速度与传动效率俱佳的新型多挡位变速器(如ZF的8AT)。这种颇有些革命性的技术变化,让日系在发动机经济性方面积累了多年诸多经验变得不值一提。
日系突围之道:混合动力
出现这种格局,是不是因为德系更富有进取心,而日系却不思进取呢?实际情况并非如此。事实上日系对于经济性的注重一直都没有停止过,只不过它的努力方向在于混合动力而非直喷增压。
德系直喷增压的代表是大众,日系混合动力的代表则是丰田。丰田在混合动力方面投入很早、投入量也不小,并且拥有相当不错的技术优势和实际表现。相关技术细节,大家可以参考“动力新王牌”系列之九(上):丰田THS混合动力。
从目前已面世的混合动力车型可以看出,日系在混合动力技术方面的优势,是德系所欠缺并且需要时间追赶的。之前一篇《实测奥迪A6混动,不节油的混动就是耍流氓》的文章引发过不小的关注度。且不讨论这篇文章细节上的对与错,但A6 Hybrid的节油效果低于绝大多数人的预期应该是不争的事实。其经济性无法与丰田的THS II相提并论也基本上没有争议。这里面没有别的原因,就是技术差异使然。丰田这么多年积攒的混动技术,可不是那么容易超越的。
日系混动的另一分支本田昔日的IMA虽然名气不小,但效果与THS无法相提并论。但毕竟本田介入较早,投入也不小,因此也形成了技术沉淀。在沉寂多年以后,本田也以“地球梦”的形式推出了新的混动技术。新的本田混动包含i-DCD、i-MMD和SH-AWD三套系统,混合深度大大提升,节油效果也远非IMA可比。这其中的插电版本,本田甚至毫无畏惧地喊出了“世界能效”的说法。
小结:
德日双方努力的方向不同,效果也截然不同。从目前来看,感觉是德系的方案更加明智,从市场表现方面占据了绝对的上风。而日系的混动,则多少感觉让人距离遥远,理想与现实之间仍有差距。那么下一步呢?谁更有后劲儿?下回接着说。