来源:21世纪经济报道
时间:2013-09-11
[ 去年中国面板的进口关税已由原来优惠的3%,恢复到正常的5%,这对国内产业整体的提升起到了一些促进作用 ]
当中国液晶面板业迅速崛起成为全球「新一极」之时,下一代显示技术 OLED ( 有机发光二极体 )的浪潮也迎面打来。在昨天(举行的「中国·北京2013国际平板显示产业高峰论坛」上,与会政府部门相关人士透露,中国将继续加大面板业扶持力度,或将再次调整关税。
工业和信息化部电子信息司副司长彭红兵介绍说,中国平板显示产业近几年快速、平稳发展,在全球的市占率到去年底已经提高到10%以上,国产面板的本地化率到去年底已经超过30%。今年上半年投资力度逐步加大,京东方在合肥、重庆的8.5代线陆续开工建设,深圳华星光电后续建设正在筹备中,三星苏州、LGD广州的8.5代线项目也会在近期尽快投产。不过,中国面板业的整体规模还是偏小,同时投资主体比较分散。彭红兵说,京东方、华星光电、天马、中电熊猫等这几个龙头企业加起来,大概也只有国外一些知名面板企业规模的几分之一。更核心的问题主要是配套,支撑产业能力不足,滞后于面板产业发展。
因此,国家会继续扶持新型显示这一新兴战略产业。彭红兵透露,在政策方面,将更多地灵活运用一些财税的手段,比如关税调整。为了支持国内面板产业的发展,去年中国面板的进口关税已由原来优惠的3%,恢复到正常的5%,这对国内产业整体的提升起到了一些促进作用。「今后还会对里面配套的设备材料的关税,进口的关税甚至包括出口退税,视这个产业的发展情况,做一些动态的调整。」
去年中国将液晶电视面板的进口关税从3%提升至5%,恰逢「节能惠民」政策实施拉动了国内液晶电视需求,使京东方、华星光电两条8.5代线刚量产不久,便从去年第三季开始扭亏,并实现全年盈利。
但今年年底、明年年初,随着京东方合肥、三星苏州、LGD广州等多条8.5代线相继投产,国内的液晶电视面板产能将急剧增加。业内预计,到2015年,中国大陆的8.5代线将增加到9条,占全球液晶电视面板产能的三成。
国内面板市场的供求关系,届时将由紧变松。业内有传闻,中国液晶面板的进口关税有可能将在明年下半年从5%,进一步提升至8%。
除了市场压力,日韩巨头加紧布局下一代显示技术OLED,也成为中国液晶面板业的「远忧」。国家发改委高技术产业司处长李新表示,在继续做大、做强TFT-LCD产业的同时,还将从战略高度加强对OLED产业的引导和扶持。
而京东方的董事长王东升认为,AMOLED是TFT-LCD技术的延伸和发展,两者之间的技术相关性和资源共享性高达70%。由于TFT-LCD技术仍在不断进步,比如4K(超高清)技术,而AMOLED的技术瓶颈还需要时间突破,「两者竞争力孰优孰劣尚不能贸然定论,留待市场检验」。因此,TFT-LCD和AMOLED将长时间并存,应用各有侧重,市场各有所需。
目前,京东方、华星光电、天马等在 LTPS (低温多晶矽)、Oxide(氧化物)等新型TFT-LCD技术上都有布局。业内已形成共识,从量的扩张到质的提升,才是中国液晶面板业应对未来竞争的关键。