• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Haswell家族继续扩军 Core i5功耗低至25W!

来源:中国电子网
时间:2013-09-10

分享至:

除了消费级领域,Haswell家族还不断在嵌入式领域扩军,今天又发布了五款新型号,上至i5下至奔腾。

嵌入式产品突出的特点之一就是低功耗,这次也不例外,其中Core i5-4402E、Core i3-4102E的热设计功耗都只有25W,比消费级的T系列低功耗版还要低10W。要是普通桌面上也有这样的多好。

当然规格也相应削弱了。它俩都是双核心四线程,主频1.6-2.7GHz、1.6GHz,三级缓存3MB,核显HD4600 400-900MHz。价格分别为266美元、225美元。

相应的还有两款37W版本,Core i5-4400E、Core i3-4100E,频率为2.7-3.3GHz、2.4GHz,前者核显加速频率为1GHz,价格同上。

然后是两款35W的——Core i3-4330TE:双核心四线程,主频2.4GHz,三级缓存反而有4MB,核显HD4000 350-1000MHz,122美元。

Pentium G3320TE:双核心双线程,主频2.3GHz,核显HD 350-1000MHz,70美元。

标签 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网

更多新闻