• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

4G来袭 运营商进入备战状态

来源:息产业网
时间:2013-09-10

分享至:

  一直在说的4G,近日终于迎来首批4G手机的入网许可证!

  4G手机来了!近日,国家工信部发放了国内首批4G手机入网许可,三星、索尼、华为和中兴四款TD-LTE手机获得了首批4G手机入网许可证。 如无意外,今年内工信部将发放4G牌照,2014年或将成为中国的4G之年。

  首批4G智能手机获得入网许可,意味着什么?在此之后,4G牌照将于何时发放?全新的4G网络将给用户,以及对三大运营商的竞争带来哪些改变?国产手机行业是否会因此受益?这些,都是人们关注的焦点。

  即将发牌

  4G前哨战将一触即发 中国移动或再显强势

  首批4G智能手机获得入网许可,意味着4G牌照在今年年内发放的可能性正在逐渐增大。根据各方传出的消息来看,三大运营商早可能在今年国庆节前后,晚在年底前获得批4G网络牌照——TD-LTE。

  在此之后,工信部才有可能根据相关运营商的申请,发放LTE-FDD牌照。这意味着,在这场4G前哨战中,中国移动将先入为主,一反在3G时代的窘境,依靠4G——TD-LTE再显强势。

  在几年前开始的3G争夺战中,中国移动运营的“国产”3G网络,在速率、技术成熟度和终端产品上,都较中国联通和中国电信有一定差距,这使中国联通、中国电信占据了市场的主动,也在一定程度上拖累到中国3G网络的普及和移动互联的发展。

  虽然目前中国移动3G用户仍然多,但三大运营商的3G网络用户渗透率,却呈现“反差式”增长——中国联通(38.2%)和中国电信(44%)3G用户渗透率,远高于中国移动(18.63%)。

  4G建设

  移动在全国大举建网 长沙2015年全面建成

  3G时代持续时间越长,对中国电信、中国联通就更为有利。而中国移动急于打破这种局面。在3G尚未完全普及的时候,4G又呼之欲出,中国移动是其中的推动者。目前,中国移动正在全国大力进行TD-LTE的4G网络试验部署。

  根据中国移动的规划,4G网络一期工程在全国建设20万个基站,其中湖南有7000多个。作为湖南省会的长沙,将建设4G站点超过3000个,基本实现主城区连续覆盖。

  前几天的大学开学期间,长沙移动在河西高校区设置10余个4G网络体验站,让市民感受了网络“极速”。目前,4G网络已经在全省范围内启动建设,预计快将在今年底前“试商用”,比之前计划的2014年要提前一年;预计到2015年,长沙将全面建成4G网络,实现中心城区WLAN无缝覆盖。

  竞争加剧

  应对移动的4G攻势 电信联通两种选择

  4G的到来不可阻挡。为应对移动的4G攻势,电信和联通在基于LTE FDD技术的4G标准方面做了充分的准备。但让电信和联通郁闷的是,批发放的4G牌照,很可能没有他们精心筹备的LTE FDD。有消息称,工信部今年优先发放TD-LTE牌照的可能性很大。

  如果出现这种情况, 电信和联通可能只得选择租用中国移动的4G网络,或者与中国移动共建网络。因为也许LTE FDD的牌照迟迟发不下来。

  如果电信和联通对于TD-LTE并不热心,而LTE FDD牌照发放又晚于TD至少一年以上的话,中国三大运营商之间就很可能形成一种错位竞争——中国移动的4G网络对抗联通、电信的3G网络。

  当然,也有另一种可能,就是TD-LTE与LTE FDD牌照同时发放。大家继续回到同一起跑线上。

  升级换代

  7亿多用户2G跳4G 国产手机行业将受益

  随着4G时代的到来,将有很多用户从2G网络直接升级到4G。来自工信部的统计数据显示:至今年7月,全国移动电话用户总数达到11.85亿户,其中3G用户总数为3.34亿户,在移动用户中占比28.2%。

  这意味着全国仍有七成以上,即7亿多用户仍然在使用2G网络。如果这一庞大的群体快速跨越3G,直接切入4G时代,将使中国至少在移动网络环境上,与发达国家处于同一起跑线,这将是中国消费者的福音。

  4G时代的到来,将使因管道化而日益衰落的运营商话语权增大。同时,智能手机厂商也将是的受益者之一。由于缺乏创新、产品同质化越来越严重,人们正在失去再次购买智能手机的理由,但如果4G手机成为必需,则势必会推动新一轮换机潮。而在手机厂商中,受益的将是国产手机厂商。这对今年落户浏阳的基伍手机也是一大利好,4G时代为之提供了广阔的发展空间。

  新闻名词

  4G

  4G是第四代移动通信及其技术的简称。2G是第二代移动通信技术,只具有通话和一些简短信息传送功能;3G是支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术,能够传输较大的视频、图片等信息,使得手机上网的大量应用成为可能;4G比拨号上网快2000倍、达100Mbps的下行速率,使得它能够满足对于无线服务的几乎所有需求。

标签 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索

更多新闻