来源:EEWORLD
时间:2013-09-10
QCloud把革命性的基于云的质量控制监测引入市场,向视频服务提供商及内容开发商提供基于使用量的运营性支出选项且没有前期资本性支出
中国 北京,2013年9月10日 –广播视频测试、监测及分析解决方案的市场领导厂商—泰克公司日前宣布,推出其新的基于云的QCloud质量控制 (QC) 软件用户平台,可优化亚马逊网络服务系统(AWS)的资源配置。QCloud是首个面向运行在云基础设施上的基于文件的工作流的质量控制解决方案,并满足在AWS和其他云平台上运行基于文件的工作流的生产、后期制作、广播及在线视频服务市场的需要。
通过质量控制软件处理内容是所有从事节目制作与发行的公司的标准做法,但质量控制处理是计算密集型的任务,需要资本密集型的解决方案。对于工作流所有者,QCloud将资本性支出模型转变为运营性支出模型,使支出随着时间的推移而增加。需要突发负载高峰管理协助的用户还能受益于使用QCloud来处理超出其“本地”(on-premise) 泰克Cerify质量控制解决方案处理能力的负载增长。QCloud允许各种规模的公司通过基于使用量的许可模型来扩展/精简系统及其拥有成本,以满足预算及使用需要。对那些将其内容存储在云存储解决方案中的用户,QCloud消除了为了质量控制的缘故而将内容转移到本地系统的耗时过程。
“QCloud为使用云平台的生产、后期制作、广播及在线视频服务提供了付费及功能方面的灵活性,有助于它们确保基于文件的视频内容的质量”,泰克公司视频产品线总经理Eben Jenkins表示,“推出业内首个能够确保工作流中内容质量的基于云的质量控制应用软件对行业来说是一项很大的成就。泰克总是努力满足其客户的需求,例如在QCloud的许可模型方面用基于使用量的运营性支出模型替代前期资本性支出模型,同时将该解决方案建立在高度受信赖和经过验证的泰克质量控制引擎的坚实基础之上。”
作为亚马逊AWS合作伙伴网络 (APN)计划中的合作伙伴之一,QCloud是能够处理存储在AWS的S3存储平台(一种被许多视频服务提供商 以及全球内容开发商及广播业者使用的存储平台)上的基于文件的内容且基于云的质量控制解决方案。这允许视频服务提供商和内容开发商轻松将QCloud整合进其基于云的工作流。由于集成在云环境中,所以QCloud不需要用户投资于任何硬件,而是允许它们按照需要使用AWS平台,从而避免大笔前期资本性支出并且没有需要维护的硬件,运营性支出也得以小化。
该质量控制应用软件的高可用性架构确保了其主要功能的全天候 (24X365) 可用性:
• 提供基于异常的技术合规性查验,使质量控制团队能够将精力集中于问题内容和主观要求上
• 根据用户自定义模板对入局和译码后的视频文件进行持续和彻底检查
• 确保遵守各项法规要求,如U.S. CALM Act、EBU R128、Canadian Closed Caption指令、U.K. OfCom及Japan NAB Photo-Sensitive Epilepsy (PSE)
• 自动纠正音频响度和峰值声级问题,以提高工作流效率和减少资本性支出/运营性支出
• 检测光敏性癫痫 (PSE)发作—包括视频序列中的闪烁/弹跳 (flash/pop) 图案
• 通过SOAP API与视频服务器、自动化及MAM/DAM系统集成