来源:EEWORLD
时间:2013-09-10
高通扩展连接产品系列,推出具成本优势的低功耗单芯片解决方案实现万物互联
2013年9月10日,中国北京讯——美国高通公司(NASDAQ: QCOM)日前宣布,其子公司高通创锐讯推出全新芯片系列,这是低功耗Wi-Fi解决方案系列的一部分,可连接组成物联网的各种设备。QCA4002和QCA4004网络平台在芯片上纳入IP堆栈及完整的网络服务,协助客户以少的开发投入或成本,将Wi-Fi功能新增至任何产品。该平台配备一个单芯片处理器和内存,无需使用其他微处理器(MCU),避免增加产品成本、复杂性和功耗。通过使用QCA4004,客户不仅使用平台进行Wi-Fi连接更可以在高通创锐讯平台上编写自己的应用程序。
QCA4002/4004平台的市场应用包括主流家电(例如洗衣机、空调设备及热水器等)、消费电子产品、以及用于家庭照明、安全和自动化系统的传感器及智能插座。海尔(Haier)是家电和消费电子产品的厂商,已在其洗衣机/烘干机和空调设备上采用QCA4004。
QCA4002/4004平台同样采用AllJoyn™软件架构,可在各种不同的产品、应用程序和服务中提供无缝连接和通信,实现“身边的物联网(Internet of things near me)”,打造极具吸引力的近距离用户体验。AllJoyn软件架构提供基本模块,具有很大的灵活性,并提供了一系列简单实用的服务,几乎能够满足用户与周边事物互动的一切需求,如上线、通知、音频流和控制。
海尔及高通创锐讯将于9月6日至12日在柏林举行的2013年IFA消费电子展,展示以QCA4004平台为基础的两款联网家电:海尔将在 IFA 展台展出洗衣机/烘干机,而高通则将在柏林协和酒店(Hotel Concorde Berlin)的展示区展出空调设备。青岛海尔智能家电科技有限公司总经理李莉表示:“高通创锐讯低功耗Wi-Fi连接平台的完善功能,使海尔可以迅速开发能够立即大规模经销的家电产品。我们预计这类联网家电将在那些希望能够获得便利的远程通知,并通过移动设备设定指令的消费者之间迅速普及。”
高通创锐讯资深副总裁郑建生博士表示:“高通对万物互联的部分愿景,是提供低功耗的节能连接功能,作为其发展基础。高通创锐讯正努力让标准型Wi-Fi能够应用于家庭和办公室的各种新设备。QCA4002及QCA4004平台降低了耗电量,无需微处理器,以简易的配置和互操作性,改善使用情况,简化操作,成为业界首创。”
QCA4002及QCA4004均包括Green TX功能,可让设备在邻近其他设备或接入点的情况下,减少多1/2的传输功率。这项动态功率调整功能,搭配耗电量小于1mW的睡眠模式,可实现更节能的通信功能,并延长电池续航能力(例如遥控器、恒温器及传感器等应用)。低功耗睡眠运行模式是通过主板内建的唤醒管理程序处理的,可让平台具备自我唤醒和睡眠管理功能,进一步降低睡眠模式功率(低至微安培)。此外,平台由暂停状态唤醒的速度,比同类其他产品快上四倍,协助减少总平均功耗分布及任何系统延迟。
QCA4002目前已量产,QCA4004芯片则处于样片阶段,并提供测试平台,将于今年第四季度期间全面量产。以高通创锐讯物联网产品组合解决方案为基础的开发工作,是由获得认可的设计中心及经销商组成的生态系统推动的。