• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Imagination为移动GPU运算发布第二代工具

来源:EEWORLD
时间:2013-09-10

分享至:

视频级的运算摄影首次以 Full HD 的分辨率在内置 PowerVR GPU 的商用 Android 平台上成功展示

2013 年 9 月 10 日 —— 的多媒体、处理器、通信和云技术提供商 Imagination Technologies (IMG.L) 今天宣布,已为 EGL 原生平台界面(Native Platform Interface)构建了一套影像和视频处理的延伸功能,可协助开发人员在新的低成本 Hardkernel ODROID-XU 开发系统上创建高性能的 GPU 运算应用程序。

Imagination 一直是移动 GPU 运算的先驱者,同时也是家遵从 OpenCL 的移动 IP 厂商。为了推动GPU 运算在移动领域的更广泛采用,Imagination 已为其芯片伙伴提供了多项与先进相机互通性相关的OpenCL 延伸功能。这些延伸功能可与三星 Exynos 5410 SoC(系统单芯片)搭配使用,这颗 SoC 是三星Galaxy S4 智能手机和 Hardkernel ODROID-XU 开发板所共同采用的的应用处理器。

这些新的 OpenCL 应用程序界面(API)延伸可协助开发人员运用即时的相机数据设置,包括运算摄影(computational photography)和视频处理在内的与 Instagram 类似的功能性,并通过提供在相机管线、OpenGL ES 绘图和 OpenCL 运算 API 之间的资源共享和互通性来卸载主要 CPU 的负载。

Imagination 多媒体技术营销总监 Peter McGuinness 表示:“电脑摄影是 GPU 运算在移动领域的主要应用,而视频是展现这项技术的例子。我们的 OpenCL 驱动程序一直是同类产品的者,运用我们在视频处理应用领域积累的多年经验,我们将能克服视频在移动设备上所面临的独特挑战。”

“通过采用全系统(whole-system)方式,我们能为开发人员提供的 OpenCL 环境,以协助他们在有限的功耗与带宽预算内打造出令人惊艳的应用程序。这项发布显示我们正处于移动 GPU 运算技术的前线,同时我们也坚信,我们在未来数年将持续扮演移动市场的关键差异化角色。我们预计,这些工具的就绪将能鼓励开发人员设计创新、令人振奋的视频应用程序,为各种各样的手机与平板电脑提升移动体验。”

为帮助利用这些延伸功能以及 OpenCL 许多其他特性的开发人员缩短其开发时间,Imagination 将于近期内发布 PowerVR GPU 运算 SDK 和 PowerVR Series5XT GPU 的编程指南。此外,开发人员也能期待,在即将发布的 PowerVR Graphics SDK v3.2 中,PowerVR Series6 GPU 的 PVRTrace 将提供对 OpenCL 的支持,通过这项功能,GPU 运算和绘图的工作负载能够被同步追踪。

标签 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索 电子元器件

更多新闻