• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

京东方造出世界110英寸液晶电视屏

来源:北京日报
时间:2013-09-10

分享至:

    正在举行的第53届德国柏林国际电子消费品展昨日传出了一条令国人期待的消息:吉尼斯世界纪录认证中心向京东方颁发了“世界的液晶电视”证书。获此殊荣的是有着“4K巨幕”之称的110英寸超高清ADSDS显示屏,产自京东方先进的北京8.5代线。

  “在显示尺寸方面,该产品可以完全替代4台55英寸的拼接效果,实现画面真人尺寸1:1的震撼再现。”京东方有关人士说。

  京东方“4K巨幕”分辨率可达3840 2160(4K 2K标准),相当于全高清(1080P)的4倍,同时采用搭载京东方独有的ADSDS宽视角技术,拥有上、下、左、右均为178度的超宽广视角。显示屏亮度高达1000nits,在室外公共显示场所能够实现高品质显示,10bit色彩技术可呈现10.7亿色,远高于主流显示色彩数,使得色彩更加丰富艳丽,在程度上还原了真实色彩。

  京东方“4K巨幕”的另一大特色是足以代表水平的“硬屏+”技术。据技术人员介绍,“硬屏+”液晶分子呈水平排布方式,遇到人手触摸等外界施压时,分子结构会微微下陷,但整体分子呈水平状。而在常规的“软屏”中,液晶分子呈垂直排列状,下陷较为严重,人手一碰就成了一块褶皱的丝绸,且回复时间更慢。

  简单来说,京东方“硬屏+”液晶分子结构坚固性和稳定性远远优于软屏,在实物上则表现为按压无水波纹、无屏闪,画质更清晰、更稳定。

  京东方“4K巨幕”2012年在国内首度公开亮相。2013年1月,三星在第46届国际消费电子产品展(CES 2013)上推出的110英寸超高清电视,正是应用了这款显示屏。2013年4月,京东方110英寸超高清ADSDS显示屏入选吉尼斯世界纪录。

  “这款产品由京东方北京8.5代线研制生产,该产品集众多大尺寸面板的高端技术于一体,包括超大尺寸面板拼接曝光技术、超大尺寸先进工艺制程技术、高帧速面板设计技术、超大尺寸拼接镜像同步扫描技术等。”不论是哪位技术人员,只要一说起这个宝贝儿,都会顺带夸几句“4K巨幕”的“发源地”—运行近两年的京东方北京8.5代线。

  在这座洁净标准比手术室还要严格的生产车间里,经过刻蚀、切割、打磨等一系列流程,包括110英寸超高清ADSDS显示屏在内的一张张大小不一的液晶面板走下流水线,准备投入市场。让车间技术人员感到骄傲的是,目前生产线的良品率可以达到96%左右,甚至可以达到98%。这在全球同业里都处于水平。

  有了强大的质量体系和技术支撑作保障,今年年内,京东方还将推出研发的8K 4K超高清显示屏,主要定位于高端公共显示市场。

标签 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购

更多新闻