来源:cnbeta网站
时间:2013-09-10
8K是什么
那么,8K到底是什么标准呢?又与4K有哪些不同呢?我们先简单回顾一下4K技术。
目前来看,从显示效果上来说,4K分辨率是发展的趋势,它能做到3840 2160的像素分辨率,是2K投影机和高清电视分辨率的4倍之多。光说数字,大家可能会有点晕。说一点具体的东西,去过电影院的朋友们,一定会被电影院IMAX屏幕的显示效果给震撼住。其实,现在广泛应用于电影院的IMAX屏幕,就是属于4K分辨率的应用中的一种。
其实,4K分辨率其实就是由众多电影院公司炮制出来的。它初是由“数字影院创导(DCI)”组织提倡,成员包括迪斯尼、二十世纪福克斯、米高梅、索尼娱乐、环球、华纳兄弟等众多大型电影工作室。由于众多电影公司的推动,它顺利成是新一代好莱坞大片的分辨率标准,具有4096 2160分辨率的超精细画面。由于电影荧幕的特殊要求,与4K电视的横向分辨率少有差距。
“江山代有人才出,各领风骚数百年”,在电视视频技术领域,主流技术往往只能独领风骚几年,就被新的技术取代。4K技术逐渐普及的时候,JVC与NHK联合推出了8K分辨率。这个技术更夸张,分辨率达到7680 4320像素,足足比目前主流的高清电视分辨率大了16倍,也是4K电视的4倍。如果,我们用8K电视看蓝光大片,画面只能占到屏幕的1/16。
看起来,8K与4K电视的差距比较明显,尤其是分辨率上,有着4倍的差距。其实,他们本是同根生,都是属于下一代电视视频技术:Super Hi-Vision。
说起Super Hi-Vision技术,那是有一段历史了。早在2006年,日本广播协会科学与技术研究实验室(简称:NHK)就把初具雏形的Super Hi-Vision视频技术分别提交给国际电信联盟(ITU)和电影电视工程师协会(SMPTE)。经过考察和评估,国际电信联盟将Super Hi-Vision视频技术作为UHDTV的推荐草案。于是,4K和8K技术的前身就诞生了。
UHDTV全名是Ultra High Definition Television,意为超高清电视,想用来定义下一代电视视频技术。但是,Super Hi-Vision视频技术已经占据了下一代电视视频技术的准确名称。于HDTV技术一样,它也包含了有两种不同的标准,分别是UHDTV1和UHDTV2。
UHDTV1的分辨率为3840 2160,就是目前俗称的4K技术,是Super Hi-Vision视频技术的入门水平;而UHDTV2的分辨率为7680 4320,就是刚刚推出的8K技术,是目前电视视频技术的水平,也将是电视视频技术的发展方向。
8K效果如何
说了这么多,8K技术是如何的现金,是如何的强大。那么,采用8K技术的电脑到底有多清晰,能做到纤毫毕现吗?有图有真相。
要想准确还原Super Hi-Vision技术的图像质量,那可不是一般的外设能够实现的。年初,在NHK的协助下,JVC正式在日本发售了一款名为DLA-VS4800的8K超高清投影机。该投影机拥有1000000:1的超高对比度。具备超高清8K(8192 4800)分辨率,其投影出的画面效果令人叹服。
通过图片可以看出,8K电视的画面不敢说有质的飞跃,但整体效果提升还是很明显的。
此外,采用8K技术的电视,水平观看角度为100 。在全景显示技术尚未推出的当下,采用8K技术的电视是显示环境,远超观看2K、4K分辨率电视55 的水平观看角度。
还值得一提的是,Super Hi-Vision视频系统的基色坐标、标准白、光电转换函数、亮度/色差分量方程等色度学指标均与现有的ITU-R BT.709、SMPTE RP177等标准兼容。整体来看,Super Hi-Vision视频技术不仅创新,而且在兼容性方面表现也非常出色。
8K用在什么地方
无论8K技术如何出色,如果没有得到实际应用,那也只是空中阁楼而已,没有任何实用价值。
当然,与消费者接触紧密的还是电视。早在2013年1月8日美国拉斯维加斯CES消费电子展上,夏普就发布了全球首款8K分辨率的液晶电视。
同样,已经能够广泛应用的还有投影仪等外设,就像前文提到的JVC DLA-VS4800。这款在日本已经发布的8K分辨率的投影机,其投影出的画面效果确实令人叹服。但是,其261000美元,约合人民币160万的售价,更令人咂舌。
此外,可以想象的应用范围,还包括电影院的银幕、电脑显示器、户外显示屏等,甚至手机屏,都可能是8K技术的应用方向。
8K前景几何
任何一款新技术的问世,都有一个被接受和适应的过程,4K电视是如此,8K电视也将如此。由于8K电视具有更加出色的视频效果,代表了下一代电视视频技术的发展方向,所以,必将取代目前称雄的4K技术,成为未来电视的发展方向。
当然,与任何一个技术一样,8K技术同样存在一些缺陷和不足。由于8K视频技术有非常严苛的硬性标准,7680 4320逐行扫描分辨率,22.2声道以及裸眼3D显示技术,所以,整体产业链亟待完善。
一是价格居高不下。由于还没有量产,加上企业自身拉高品牌的需求,新产品的面世,往往定价非常高。这一点,从JVC发售的DLA-VS4800中可以看出,其160万人民币的身价,可以吓跑99%以上的消费者。虽然,夏普并没有公布其首款8K电视的售价,但至少不会低于20万的。
二摄影器材的匮乏。目前,显示技术已经可以开始推广。但是,摄影器材严重匮乏,自然会导致8K视频技术的内容严重匮乏。目前,8K视频技术的分辨达3300万像素,而目前市面上大多数全画幅单反相机都在2400万像素左右。也就是说,就算是放照片,大部分单反相机的照片尺寸都不能满足8K视频技术的要求,更何况是要求视频画面。
四是对影像处理器等电视组件提出了更高的要求。目前的主流影像处理器,必须重新设计影像处理器,来避免高发热和庞大的数据处理存在的问题。
小结:
采用8K视频技术的电视,肯定是未来3-5年电视显示技术发展的方向。只要解决了整体产业链的技术、量产和成本的问题,8K电视就会很快“飞入寻常百姓家”。但是,整个产业链的完善不会一蹴而就,还需要行业人士的不断努力。希望,8K电视能早点普及,让普通消费者享受更出色的画面。