来源:半导体照明网
时间:2013-09-10
LED显示屏的质量好坏取决于显示屏的灯带,LED显示屏灯带起着非常重要的作用,保证显示屏灯带的质量,才能保证整个LED显示屏的质量,当然也自然会延长LED显示屏的使用寿命。全彩LED显示屏的负责人这里为大家介绍几个影响LED显示屏灯带的重要要素。
1.供电电源因素。LED显示屏灯带一般是采用恒压电源供电,全彩LED显示屏负责人提醒如果电源的输出不稳定,或者是没有有效的保护措施,就会在外网电压波动的时候输出不稳定的电压和电流,导致LED灯带工作在非标准电压下,也会影响LED显示屏灯带的使用寿命,进而直接会影响到LED显示屏的正常使用。
2.由于LED灯带采用的是恒流元件,因此不同的生产商生产的LED灯带恒流效果不一样,当然寿命也就有所不同。全彩LED显示屏主要生产各种LED显示屏以及部件,产品质量非常有保证,对于灯带的质量有效保障,也是有着很高的知名度。
3.LED显示屏灯带的铜线或柔性线路板的韧性不好就会导致LED灯带在弯折时断裂,这个时候也会影响LED灯带的寿命。因此全彩LED显示屏负责人建议一定要采取有效的保护措施,保证灯带线路板的韧性。
4.LED是静电敏感元件,如果在维修LED灯带时没有做好防静电措施,就会烧坏LED,造成浪费。如果在维修LED显示屏灯带的时候出现故障自己不能解决时,可以直接找专业的全彩LED显示屏的技术人员进行及时检修以及维护,延长LED灯带的使用寿命。