来源:cnbeta
时间:2013-09-09
几日前,媒体已经曝光了Surface Pro 2的部分配置参数。随后媒体又曝出了微软将推出Surface mini的消息。认为微软的新品就此止步?千万别这么想。据悉,微软还将为消费者带来多款Surface的新配件,其中包括了能够为平板提供电力的Power Cover以及一个全新的插接口设备。
Power Cover
今年早些时候,微软曾在Reddit一个研讨会上透露,Surface Pro下方的一个插接口专门是为未来的外接设备所设计。现在,曝光的Power Cover则就是其中一个。
Power Cover从外形上来看,跟Type Cover基本一样,只是在它当中会内置一块电池,进而可以在跟Surface对接之后,为其供电。跟Surface一样,Power Cover也是支持充电功能。据悉,这款Cover的重量为520g,厚度为9.75mm,它可兼容现在的Surface Pro以及未来的Surface 2和Surface Pro 2。
插接口设备
外媒Paul Thurrott透露了新Surface的一款插接口设备。它的一个侧边有一个迷你DisplayPort和一个USB 3.0接口;背部则会有3个USB 2.0接口;对接边上则有一个1Gbps的Ethernet 接口、一个麦克风接口和一个耳机接口。据悉,这种Docking Station只兼容Surface Pro系列,它将在Surface 2和Pro 2发布之后发售。