• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Arkoon将接棒微软继续支持Windows XP

来源:腾讯科技
时间:2013-09-09

分享至:

据美国科技博客ZDNet报道,在2014年4月8日微软停止支持旧版操作系统Windows XP之后,数千家企业用户似乎仍会坚守这个平台。因此,它们的IT部门就不得不想法寻求非微软公司对Windows XP的支持了。一向与微软关系亲密的Arkoon公司已明确表示,在微软停止支持Windows XP后,它将会接棒继续支持该操作系统。

Arkoon公司位于法国巴黎,隶属于欧洲宇航防务集团EADS旗下的Cassidian安全公司。它给那些在Windows XP寿终正寝后仍无法或不愿离开它的企业用户继续提供ExtendedXP(下面简称EXP)产品,以支持它们正在使用的Windows XP。

这款新的产品将在今年10月进行公开测试。Arkoon公司的美国发行商Matrix Global Partners公司CEO鲍勃-弗利(Bob Foley)将该产品比喻为“避难所”。“我们提供的解决方案针对的是尚未出现的问题。但是,我们希望让人们知道这可以帮助他们赢得时间。”他说。

弗利称,很多企业用户受到了微软支持Windows XP后期限的困扰,因为它们还需要几年时间来升级所有台式电脑和笔记本电脑。“不幸的是,微软设定的后期限需要他们以更快的速度进行更新换代,但是这却超出了他们的预算。如果他们知道还有这样一种选择,那么他们就能够重新调整他们的预算了。”他说。

坚守Windows XP

有一类使用Windows XP的企业用户处于零售行业,它们已铁了心要坚守Windows XP。

“他们会说,‘我们店里安装的是Windows XP。我们不准备改变它,也不愿意改变它。在店里安装运行Windows 7或Windows 8的收银机,对我们没有任何好处。我们绝不会安装。’因此,他们没有更新换代的打算,他们会继续坚守Windows XP。”弗利说。

Arkoon公司的产品使用了它的StormShield终端保护技术,在Windows XP电脑上安装有一款8MB的安全代理程序。

IT部门还有一个带有SQL数据库的管理平台,可以随时跟踪各个节点和代理程序,并访问外部监测服务,从而识别Windows XP操作系统出现的漏洞。该操作系统早于2001年8月首次发布给生产商。

该监测服务将调用各种各样的资源来发现新的漏洞,并升级存放于公司服务器上的XP安全模板。“它将会自动升级所有受保护的安全代理程序,并在企业用户使用Windows XP的期间持续提供保护。安全代理程序和监测团队就是保障。”弗利说。

未来Windows XP的漏洞

弗利称,Arkoon与微软的关系一直非常亲密。但是,他并不清楚这是否有助于它将来从微软获得有关Windows XP漏洞的认识。

“在这个特殊的领域,我们并不确定微软与别人分享多少信息。我们的假设是,微软将不会分享信息,因为他们希望用户赶快迁移到新的操作系统中。我们从微软收集的信息越多,当然就越好。”他说。

但是,即使从微软那里得不到有关Windows XP威胁和漏洞的信息,我们应该也能够从别处找到蛛丝马迹。

“如果我们在2014年3月留心一下微软提供给Windows 7的周二补丁程序,我们就会发现,Windows XP中的潜在漏洞是有迹可循的。”弗利说,“因此,即使微软不愿分享有关Windows 7漏洞的信息,我想我们仍然能够从微软更新新款操作系统的做法中找到一些线索。”

警报和入口

Arkoon公司会帮助用户配置和安装这款软件。从代理程序到管理平台上的活动记录,都在该软件的监督之下。如果有入口遭到侵犯或有特定事件发生,那么该软件就会发出警报。

“它不是应用软件。我们不准备将它推广到PC电脑上,但是你可以在虚拟系统中运行它。如果有违反你设定的政策的情况发生,它就会弹出警告信息。”弗利说。

他预计,EXP将会与其他一系列安全措施配合,一起来保护Windows XP。

“我们希望所有的Windows XP用户都有一个多层次的安全战略。但是,如果没有类似微软的周二补丁程序,所有这些层面的安全措施加在一起也无法保护这些用户。这些安全措施有一定的帮助,但是我们的软件才是终的保障,是后的防线。”他说。

从10月起开始试用EXP的公司,可能会考察它的易用性及其对Windows XP性能的影响。他们还可能会利用微软以前的周二补丁程序来测试这款软件,并模仿黑客进行攻击。

他相信EXP将会帮助到那些坚守Windows XP的企业用户。但是,他也担心EXP会影响他们的符合性认证。“终的测试将由客户在2014年4月之后聘请审计员来做,并确保EXP成为一种补偿控制。我们已咨询过这些领域的很多专家们,他们都认为EXP是一种补偿控制,因为我们对它的应用感到很乐观。”弗利说。

对于涵盖数百台PC电脑的合同来说,EXP代理程序每年的服务费约为每台电脑15美元。如果客户的PC电脑数量更大,还可以有一定的优惠幅度。

该软件有三种不同的版本:种版本包含有Windows XP操作系统、IE浏览器和微软Office套件;第二种版本提供有Adobe Flash、Mozilla火狐和谷歌(微博)Chrome浏览器;第三种版本是专为Adobe Reader和Java打造的。此外,它还可以提供用户定制版本。

“如果你购买100份软件,它的服务价格是每台电脑15美元。如果你购买5万份,那么它的价格就会更低一些。”弗利说。

他明确表示,他的公司不会抵制Windows 7或Windows 8,或反对人们迁移到这两个平台上。“但是,我们已看到很多人不愿意迁移。在2014年4月之后,仍将会有5亿或6亿人使用Windows XP。如果他们能够有一种安全的方法来使用它,那么这未尝不是一件好事。”弗利说。

标签 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网

更多新闻