• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

揭秘苹果新iPhone金属环指纹传感器如何工作

来源:ZOL
时间:2013-09-09

分享至:

传言称苹果将在iPhone 5S Home键下配置指纹识别传感器,不过在Home键下的指纹识别传感器似乎有一个问题。Home键通常被用来导航,比如点按Home键会从App中返回到主屏。指纹识别功能是一项认证功能,比如在线购物时,用户想要通过Home键进行指纹识别就不能意外的按到。

苹果在专利中提到了在Home键周围配置感应性光环,当检测到用户手指时就会亮起,用户也能很快知道自己的指纹是否正在被扫描而无需点按Home键。这种在Home键周围配置光环的方法与之前泄露的iPhone 5S包装上的图片很像。这意味着iPhone 5S的Home键很有可能将方形图案去掉,并在周围配置灰色圆环。

就像iPhone触控屏一样,Home键周围的光环也是感应性的,当手指靠近时就能检测到。此外,专利中还提到了通过NFC和光学输入/输出传感器实现下一代超快光纤Dock基站。当Home键加入了NFC技术,通过NFC技术用户可以实现很多功能。这种指纹识别和NFC混合按键还可以配置在其他设备上,比如MacBook和iPad以及iWatch等。甚至耳机、电视和遥控器上。

专利中的下一代基座解决方案将Lightning或USB线缆去除,采用了NFC或光纤传感器打造无线系统。这种无线基座系统使用Home键中的光纤传感器与Dock通信,这种Dock可以内置在Apple TV、车载信息娱乐系统中。iPhone可以横屏或竖屏插入,Home键会自动与Dock上的传感器进行通信,无需传统连接器。只是专利中没有提到如何为iOS设备供电。

专利中提到的种种技术可能都会出现在iPhone 5S中。这份专利在今年早些时候在欧洲递交,发明人是各种苹果工程师,其中还提到了苹果过去5年申请的各种指纹/NFC专利技术。

标签 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购

更多新闻