来源:搜狐IT
时间:2013-09-09
北京时间9月9日消息,近, ARM 市场营销和战略副总裁赫尔利(Noel Hurley)接受了媒体采访,他谈到了手机处理器的发展方向,大体来说,手机CPU将具有更多的PC功能。
全球智能手机大多采用ARM处理器架构,包括iPhone、iPad、三星Galaxy手机、Nexus产品线、HTC设备等。
赫尔利透露,即将推出的ARM Cortex- A53 和 A57 处理器将支持 64位 运算,这是次;在PC处理器上,英特尔很久之前就支持64位了。
赫尔利称:“它将支持平板型设备从信息消费设备向信息创作设备转移。”ARM移动战略主管布鲁斯解释说,这意味着手机将更像PC。
布鲁斯称:“在智能手机和平板领域,有两件有趣的事正在发生。看看Galaxy Note 3,它的运行存储已经达到3GB。未来1-2年智能手机和平板的运行内存会增加到4GB。重要的是主要操作系统希望用一个操作系统贯通多种设备,从智能手机到平板到其它设备用同一系统。”
ARM的目标就是支持OS走到这一步,同时保持很好的续航时间。
对于英特尔来说,的问题是在Android世界份额太小。近,三星推出Galaxy TAB 3放弃了ARM处理器,采用ARM处理器。
赫尔利称:“Galaxy Tab 3说得漂亮,但到了市场上却让人失望。”
CNET曾表示,Galaxy Tab 3在APP切换时运行太慢,定价400美元采用的却是2012年之前的组件,这样的价格太高了。
2014年,ARM就会推出64位处理器。Cortex A53和A57会先出现在高端智能手机和平板上,还会出现在服务器式的产品上。