• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

中移动4G商用在即:首批终端11月规模面市

来源:腾讯科技
时间:2013-09-09

分享至:
   
腾讯科技 郭晓峰 9月9日报道
多城市实地测试的开展,首批TD-LTE终端的入网通过,苹果一代iPhone的制式支持……种种迹象均显示,距离中移动正式商用TD-LTE 4G的日子已越来越近。
TD-LTE多地实测速率达41M
据腾讯科技从正在进行的第十二届全运会了解到,中移动辽宁公司(以下简称辽宁移动)作为本次赛事的战略合作伙伴之一,已全面布局TD-LTE网络。
2012年,辽宁移动特向工信部和集团公司申请在沈阳市建设4G试验网,成为了全国第10个4G试点城市。4G试验网将主要覆盖沈阳市主城区,并重点覆盖沈阳地区内的所有全运比赛场馆、官员村、运动员村、媒体村、火车站、机场等热点区域。
目前,沈阳已建成820个4G基站,TD-LTE网络主要以新建为主,室外宏站采用D频段,系统设备来自爱立信和中兴、新邮通等三家厂商,份额上中兴占比要多些。相关终端主要以MiFi、CPE为主。如用CPE设备转成的4G WiFi信号,用户便可以利用手机、平板等设备体验4G高速上网。
从腾讯科技现场实测来看,TD-LTE下载的实际速度在29M到36M左右,传输平均速度是34M,速度是41M,是目前3G速度的10倍以上。简单说,下载一首7M的高品质歌曲只需要一秒的时间,1G的视频也只需要短短的几分钟。
除了赛事的应用场景外,沈阳市4000多台公交车上也已安装4G信号转换器,沈阳214路公交车在上个月末率先实现了车载4G信号的开通。按照规划,今年年底沈阳将实现二环内城区的4G全覆盖,2014年达到全省14个市主城区4G网络全覆盖。
据悉,为做好此次赛事的通信保障工作,除了TD-LTE外,辽宁移动还进行了2G、3G、WLAN三网协同覆盖。共出动应急通信保障队伍2700余人,全省共有7台大型应急通信车、2台小型应急通信车、7台大型应急发电车、1000余台便携发电机、60余部卫星电话等多种应急物资。
与此同时,中移动在北京也悄然展开了TD-LTE的网络实测。北京目前已有4000多名体验用户拿到了申请的4G终端,开始为期6个月的测试体验。据北京移动介绍,目前其4G网络的覆盖范围包括:东西北三环、南至两广路以内的地区;清华北大、国贸CBD及园博会等地区。
腾讯科技通过MiFi终端和中兴U9815手机实测显示,除了上述区域外,四环也已覆盖到,下行速度达到28.04M,上行速度达到15.63M,平均传输速度约26M。目前,北京4G基站已铺设400个,按照规划,年内将建成1000个。
目前,中移动已在全国15个城市开展了TD-LTE扩大规模试验,并启动了大规模的TD-LTE友好客户测试。基础网络建设是4G商用的先决条件,结合早先广深等多地的实测情况来看,中移动TD-LTE网络的规模化已初见成效。(备注:4G网络的理论峰值速率可以达到上行50M,下行100M。)
首批TD-LTE终端11月规模上市
在基础网络稳步推进的同时,TD-LTE的终端也终于揭开神秘面纱,工信部近日发放了国内首批4G手机入网许可,这也意味着TD-LTE 4G商用近在咫尺。
据工信部电信设备进网管理官网显示,目前已有4家厂商的4个产品率先获得4G入网许可,获发证日期均为8月30日,4部获得入网许可的TD-LTE手机分别来自三星、索尼、中兴和华为,手机型号为三星GT-N7108D(GALAXY Note II)、索尼M35T(Xperia SP LTE)、中兴U9815(Grand Memo LTE)、华为D2-6070(Ascend D2 LTE),均支持TD-LTE/FDD/TDS/GSM四种模式。
据腾讯科技从各家了解到情况来看,这些机型多数将在11月至年底间批量上市,目前主要也在等待工信部关于TD-LTE 4G牌照的发放。
值得注意的是,多方消息也显示苹果将在9月10日的新闻发布会上发布同时兼容FDD-LTE和TDD-LTE两网络的iPhone 5S和iPhone 5C。由于牌照问题,中移动TD-LTE版的iPhone推出可能需要一定时间,有报道称也在11月左右。对此,腾讯科技向中移动官方求证时并未得到确认。
虽然4G牌照的发放仍无具体日期,但首批4G手机获入网许可,可以看成是4G牌照发放的前奏。至于具体合适发放牌照?各家何种情况?腾讯科技早在数月前“三大运营商的4G牌照已是‘公开的秘密’”一文中详尽阐述。

标签 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购

更多新闻