• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高通Toq智能手表:醉翁之意不在酒

来源:腾讯数码
时间:2013-09-09

分享至:

    也许当我们在以后回顾2013年的时候,“可穿戴智能设备元年”已经成为了这一年的一个特殊的标签。从Fitbit Flex等一票智能手环到谷歌眼镜,人们对可穿戴智能设备的关注和热情越来越高涨。而随之而来的,还有智能手表。北京时间9月5日凌晨,就在人们的目光都集中在三星Gear智能手表上的时候,高通在UPLINQ 2013移动开发者大会上意外地推出了自有品牌智能手表:Toq,迅速从三星身上“分享”了人们的关注。

    同为可穿戴智能设备,同为智能手表,无论是高通Toq还是三星Gear,它们的设计理念大多一致;而尽管在表现形式上不尽相同,但归根结底,功能方面也多少有相似之处。那么两者之间到底有什么不同的元素呢?除了我们可以感知到的表面的款式和硬件配置以外,的区别竟然要抛开产品本身来说了,那就是:目的。

    高通Toq的出现,并非像三星带来Gear——一款硬件产品那么简单,它的目的,引用一句中国的老话就是:醉翁之意不在酒。

    具体来说的话,高通推出智能手表的目的并不难理解。其实高通公司董事长兼CEO保罗·雅各布博士在UPLINQ 2013的开场主题演讲中已经解释得非常清楚了,高通Toq的发布,意在为高通的合作伙伴建立一个平台、传达一个标准,终的目的还是欢迎越来越多的软硬件厂商加入到这个平台中,逐渐在智能手表领域形成一个令高通可以靠提供解决方案受益的生态系统。

保罗·雅各布博士与刚发布的Toq智能手表

    所以,和三星推出Gear的目的不同,归根结底,高通不会期待能从卖设备上取得怎样的收益和成功,它的棋下得更大,更长远。

Mirasol显示屏,也该雄起了:

    不少业内人士在高通Toq智能手表发布后都有这样一个共识,那就是高通推Toq智能手表,想、直接推动的技术就是Mirasol显示屏,这点从保罗·雅各布博士以及高通技术公司高级副总裁罗勃·钱德霍克在讲话和问答中多次强调这一技术中我们也能够很清晰地感受到。

    高通Toq智能手表所搭载的Mirasol以一种被称为干涉测量调制(IMOD)的反射型技术为基础,自身不需要背光,利用环境光的照射就可以清晰地将屏幕上的内容显示出来。也就是说,Mirasol显示屏有两个先天的优势:一是白天无需使用背光,功耗超低,非常省电;二是它解决了数码产品长久以来在户外使用时的一个令人头疼的问题,既这种屏幕不会因为强光而降低可视程度。

    不过Mirasol并非高通的新玩意儿,事实上,这种新型的折射型屏幕早在两年前就实现了量产。但由于产能、良品率、成本等问题,Mirasol显示屏并没有在移动终端市场找到自己的位置,反而由于特性和电子墨水屏幕相似,仅仅出现在了少数几款彩色电子书阅读器的上面。而受到电子书阅读器产品线本身的局限影响,Mirasol显示屏的表现一直不尽如人意,甚至可以用半死不活来形容它的状态。

    总之用一句话来形容Mirasol显示屏过去的情况,就是英雄无用武之地。

    如今,可穿戴智能设备,尤其是智能手表的即将兴起,为Mirasol显示屏摆脱窘境提供了新的机会,创造了新的可能。智能手表被人们寄予了厚望,而其自身对屏幕方面的特殊需求,也正好和Mirasol显示屏的特性不谋而合。显然高通不会放过这样的好机会去推广Mirasol显示屏。毕竟,在技术和实用性上,Mirasol显示屏确实是个好东西,它在等待自己发挥作用的机会。而智能手表,也许就是个机会。

Alljoyn,统一物联网的小试水:

    如果说年初的CES消费电子展,高通主打的一张牌是“生而移动”的移动计算基因,那么在今日的UPLINQ 2013移动开发者大会上,“数字第六感”以及其构成核心物联网则唱响了大会的主旋律。

    尽管在Toq智能手表发布时,高通并没有提及Alljoyn,但是从相关资料来看,高通明确表示开发者可以利用高通创新中心提供的Alljoyn框架(通知服务框架)以及Toq App应用来向Toq智能手表传送通知信息。高通还表示将会通过系统升级不断为Toq手表加入新的功能,例如整合个人健康领域的2net高通生命平台,而其传感器和手表之间的“对话”,必然将以Alljoyn为基础。

    Alljoyn是高通的近距离通讯技术平台,它不受常规通讯网络和GPS的限制,可以通过Wi-Fi和蓝牙将众多设备连接在一起,形成一个无形的、局域的通讯网络,从而实现设备之间的数据交换、控制。高通希望这个技术平台可以成为未来物联网领域的通用语言,所有的物联网终端,都可以通过Alljoyn来进行“对话”。

    高通Toq智能手表的出现,无疑为Alljoyn的实际应用提供了一个绝佳的机会。作为身边经常佩戴的物品之一,智能手表或许将成为个人物联网的纽带。不过物联网的本质决定了“一个巴掌拍不响”,其他设备还没有准备好、充实进来或许是这次高通没有特别在Toq智能手表上强调Alljoyn的原因。不过无论如何,我们还是对这次Alljoyn试水,充满期待。

无线充电,大势所趋,势在必得:

    无论是从高通参与建立无线充电联盟还是从其收购无线充电技术公司来看,很明显,高通对无线充电都投入了相当程度的关注。如果高通将“生而移动”定义为自己的基因,那么无线充电则是这个基因中的一个组成部分。

    对于“移动”二字而言,“有线”就是不和谐,就是根本的对立面之一,而“无线”则是硬需求,是“移动”的大势所趋。无线充电就是移动计算时代“无线”对“有线”的又一次挑战和颠覆。而高通,也一定想要将无线充电的终胜利作为势在必得之物。

    高通Toq智能手表完全是无线充电的一次完美表演。每天回家后将Toq放到收纳盒中,Toq就可以在不知不觉中利用无线充电来为自己补充能量;高通甚至还为Toq准备了两支同样采用无线充电的立体声蓝牙耳机(可单支使用,也可将两支组合成双声道立体声蓝牙耳机使用),使用起来非常方便。

    高通Toq智能手表全面向无线充电进化,而有线充电恰恰是其他现有可穿戴智能设备、甚至是其他移动终端使用时令人厌烦的不足之处。而高通Toq对于无线充电的意义就在于此,它抛砖引玉,让一拨人尝到便捷的甜头,形成水波效应,越来越多的人尝到甜头,逐渐开始改变厂商的设计倾向,终打破天枰的平衡,实现无线充电大势所趋、势在必得的预想。

    当然,即便是在电子消费产品快速迭代的今天,从抛砖引玉到影响现实也是需要相当的一段时间的,这其中还参杂了很多不可预知的干扰因素。但是“为移动而生”的无线充电将会成为“生而移动”的高通的核心领域之一,似乎并没有太多的悬念。

醉翁之意不在酒,但酒也不错:

    说了这么多,让我们还是回到Toq智能手表上来吧。尽管高通并没有把Toq大卖当作终极目标,它有着更为长远的目的和打算,但是从消费者的角度来看,Toq始终是一款可以满足我们需求的电子产品,终我们还是要不可避免地从产品的角度来对其进行评价。

    历史上出色的电子产品在刚刚推出时,都还存在着相当大的升级、改进、更新换代的空间,Toq智能手表也不例外。

   比如Toq的续航时间在五天左右,秒杀一天一充电的三星Gear,但是人们还是期望它做得更好;Mirasol显示屏实用、省电,但是仔细看的话分辨率、像素密度还有待做出更好的表现;尽管开源、智能,但是Toq现阶段的扩展性能并不是很强,应用商店等生态环境方面的建设,还未达到完善的程度。

     然而总体来说,Toq的首秀还是令人满意的。Toq在很多方面的表现都可以干掉竞争产品,同时也充满了众多在未来可以更好的可能。作为一款意图树立标准的产品,高通Toq智能手表令人期待。

 

 

 

 

标签 元器件搜索 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购

更多新闻