导语:美国科技博客The Next Web今天刊登题为《为什么越来越多的亚洲应用开发者对
Android
的重视程度高于iOS》(Why a growing number of app developers in Asia are prioritizing Android over iOS)的评论文章称,Android平台凭借着庞大的用户基础和开放的开发环境,吸引了越来越多的开发者,风头甚至盖过iPhone。这一趋势在亚洲体现得尤为明显。
以下为文章全文:
芬兰著名移动应用创业公司Supercell上月透露,为了在亚洲寻找成功机会,该公司正在评估为Android开发应用的前景。
Supercell CEO依卡·帕纳宁(Ilkka Paananen)对《金融时报》表示,该公司正在“积极思考”谷歌(879.58, 0.02, 0.00%)的平台:“进不了亚洲,就妄称全球化。没有Android,就没法在亚洲做大。我们正在积极考虑这个平台。”
由于iOS和Android的各项开发者和用户指标已经引发了一场激烈的讨论,所以帕纳宁的这番评论尤其令人关注。
很多人认为,Supercell应该会继续为iOS开发应用,因为该公司仅从苹果(498.22, 2.95, 0.60%)公司的这个平台上就赚到了巨额利益。事实上,他们今年4月的日均应用创收额就高达240万美元,公司估值为7.7亿美元。
亚洲市场现状
科技博客TechCrunch指出,在美国,多数人仍然认为iOS是主导平台。尽管iOS与Android在美国市场的份额基本持平,但Opera的报告显示,iOS的用户“质量”更高——对开发者来说,这就意味着用户人均开支更多。
但亚洲却有所不同,那里有很多国家的Android设备数量都远超iOS。
中国市场销售的智能手机中,90%以上都采用了Android系统,而在智能手机装机量中也占据50%以上的份额。
除此之外,Android在韩国的互联网使用量上同样占优,而Android设备则占据了东南亚市场70%的份额。
日本或许是个例外。尽管该国大运营商NTT DoCoMo尚未销售iPhone,但这款产品仍是该国畅销的智能手机。不过有消息称,苹果公司可能很快就将与NTT DoCoMo合作。
帕纳宁认为,总体来看,Android是在亚洲市场做大规模的关键。
Android逐渐占优
两大平台之间的用户数量差距却成为Android受宠的关键因素
各种报告都表明,iOS用户的人均开支更高,但在很多亚洲国家,这两大平台之间的用户数量差距却成为Android受宠的关键因素。
这些数据也都佐证了帕纳宁的观点。不仅如此,实际的趋势对iOS更加不利:很多亚洲创业公司对Android的重视程度都高于iOS。
虽然目前没有多少开发者针对Android平台开发应用,但他们的确会首先对Android平台发布重要更新,而且普遍会优先面向Android平台推出应用。
这与美国形成了鲜明的对比,那里的很多公司会完全忽视Android。例如,耐克就不准备为热销的Fuelband产品开发Android应用,疏远了数百万潜在用户和实际用户。
亚洲信息应用以Android为重
信息应用以Android为重
信息应用是这一趋势的引领者,而这类应用在亚洲很多地区的市场份额都超过了Facebook(43.95, 1.29, 3.02%)和Twitter。
拥有2.3亿注册用户的日本信息服务Line就是Android在亚洲受到重视的典型例子。
Line共提供50多款应用,他们在增加功能和改版应用时都首先考虑Android版,其次才是iOS。Line应用在日本的用户不到5000万,所以专注于Android平台可以帮助他们吸引更多的海外受众。
当然,其他因素也起到了帮助。Line发言人表示,由于Google Play不会进行审查,使之能够更快地推出新版Android应用,而礼品和免费游戏币等模式也只能在Android上采用。苹果公司曾在今年5月以违反App Store服务条款为由,要求Line调整iOS应用。
腾讯(387, -0.60, -0.15%, 实时行情)的微信也面临着类似的情况。这款服务已经拥有4亿注册用户,月活跃用户也高达2.35亿,他们近刚刚部署了游戏平台和贴纸等商业化措施。然而,该公司却首先在Android平台上试点和发布了游戏,随后才面向iOS推出。
不只是大企业,小型创业公司同样如此。
总部位于中国台湾的信息应用Cubie拥有800多万注册用户,该公司通常会在iOS应用更新前很久就升级Android应用。
Cubie发言人詹姆斯·希尔(James Hill)表示,Android不仅为其贡献了更大的用户,而且提供了更大的测试空间——包括针对一小部分用户测试新功能:
“从产品开发和A/B测试的角度来说,Android比其他平台更容易测试功能和设计的变化。从数量上讲,Android平台显然更大,尤其是在增长迅猛的亚洲市场,我们的多数用户都位于那里。
尽管我个人更喜欢iPhone,但从公司的角度来看,Android却可以提供更大的空间让我们尝试新生事物。如果效果好,我们就会增加到iOS应用中,如果不好,也没什么伤害。”
部分企业仍青睐iOS
虽然也有一些例外,但这类企业多数都不主打亚洲市场。(尽管亚洲信息应用现在已经开始国际化,但初期主要还是瞄准了亚洲用户。)
新加坡的Burpple是一款专为美食爱好者设计的照片应用,2012年3月在iOS平台上发布。由于iOS在新加坡更热销,所以该产品直到2013年2月才登陆Android平台。值得一提的是,新加坡是全球人均拥有苹果设备多的国家。
然而,为了在东南亚市场扩大份额,Android是必须兼容的平台,更何况Android在新加坡的市场份额也在迅速增长。
另外一款诞生于新加坡的应用BillPin初也只支持iOS平台。
“我们一年前创业时的主要用户群来自美国,所以我们专心发展iOS。我们首先开发iOS应用,网页版和Android应用是6个月后才发布的。”该公司联合创始人达利斯·张(Darius Cheung)说。虽然并未透露用户总数,但他表示,其中约有70%来自iOS。
他补充说:“但尽管如此,我们的很多用户表示,可能会在下次购买手机时换成Android。”这也凸显出一大行业趋势。
印度视频内容创业公司Spuul首席产品官、雅虎(28.17, -0.06, -0.21%)亚洲前高管迈克尔·史密斯(Michael Smith)近发表了一篇著名的博文,阐述了Android在亚洲市场的普及率逐渐扩大,但同时也没有避讳该系统的碎片化问题。
史密斯指出,Android用户通常“花钱少,抱怨多”,但他也承认,Android已经成为一个不容忽视的平台——尽管苹果公司即将发布的iPhone 5C可能会改变这种情况:
“对Spuul来说,我们别无选择,只能同时支持iOS和Android。我们还发现Android正在疯狂地增长,在某些新兴市场的份额甚至已经超过iOS,而且增长速度也快于iOS。除非苹果公司推出低价手机,否则我认为这种情况不会发生变化。我希望他们能这么做,因为如果价格亲民,那么当用户有选择的余地时,他们很可能就会选择苹果的产品。
但无论如何,我们都会一直兼容这两个平台,而且我们知道,为了兼容Android,我们肯定需要更多的时间、资金和人手。就是这么简单。”
先抛开低价iPhone不谈,有传言称,苹果公司即将与日本大移动运营商NTT DoCoMo签约,后者几乎占据该国近半的手机用户。
虽然日本开发商通常都不会只针对Android开发应用,但苹果公司与NTT DoCoMo的合作却会对Android在日本的地位产生重要影响。
科技咨询公司Serkan Toto表示:“显然仍有很多游戏和高品质的应用首先来自iOS平台,甚至面向iOS平台推出,但Android还是有一个巨大的优势:他可以通过日本三大运营商销售,其中重要的是NTT DoCoMo,因为该公司还不销售iPhone。
所以,这对Android在日本的渗透率和品牌形象而言至关重要,它拥有5000多万用户,成为该平台在日本的重要优势。”
亚洲趋势变化明显
谷歌执行董事长埃里克·施密特(Eric Schmidt)曾在2011年12月做出了大胆的预言:Android到2012年夏天将成为开发者的优选平台。虽然这并没有实现,但亚洲的格局已经开始悄然转变。
至于欧美市场的用户是否也会促成与亚洲市场相同的变化还未可知,而亚洲是否会有很多开发者彻底放弃iOS,转而为Android开发应用,也无法判断。
后一种情况尚未发生,但一些资源有限的小团队的确有可能将主要的精力投向规模更大的Android市场。然而,对于大型开发者而言,iOS依然是的创收平台,而Android则有可能带来更快的下载量增速。
但尽管如此,苹果公司仍然可以借助价格更低廉的i