• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ARM披露Cortex-A53和A57架构

来源:cnBeta
时间:2013-09-09

分享至:
ARM 芯片是目前琳琅满目的全球移动市场的基石,这种省电而高效的处理器架构被广泛用于苹果、三星、谷歌和HTC的设备上,同时包括高通、三星和联发科等全球的芯片方案厂商也基本都在使用ARM架构。这就意味着ARM的下一步会影响全球移动市场的未来,今天公司正式披露了 Cortex-A53 和 A57 架构,它将全面支持64位运算,开始在这一领域与英特尔展开正面对抗。

64位运算的好处自不必说,在目前三星GS4的内存容量已经到3GB的今天,64位的进化可以有效提升寻址能力,带来更大的内存,此外还可以提升智能设备同时处理多个数据的能力,当然它还向下兼容目前所有32位应用和操作系统。

A53和A57还带来了4K显示支持让各种高清机顶盒设备也有了升级空间。更为节能的特性,可以让手机和平板运行更长时间,这是因为全新的工艺可以让这种处理器的制程下降到14nm,预计内置这种芯片将在今年年底开始出样,2014年产品首次与用户见面,首先会出现在一些高端智能机和平板上。































标签 ARM Cortex-A53 A57 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购

更多新闻