近智能手表大热,因为三星日前发布了 Galaxy Gear 手表,连着高通也发布了 Toq 手表,智能手表时代的大门终于进一步打开。几个月前,索尼也发布了自家第二代智能手表 Smartwatch 2。都是同类产品,今天我们就来做个详细对比,比较三款智能手表之间的异同。
智能手表存在的意义是什么呢?这个问题或许有点装哲学,但如果一个产品没有存在的意义,那也就没有存在的必要。智能手机确实十分智能,故也因此而得名,和移动设备无缝连接,更方便用户收发短信、查看天气甚至进行通话等。或许方便就是智能手表存在的意义。
这三款智能手表中,Galaxy Gear 是一款拥有摄像头的智能手表,支持高清相片拍摄和长达 10 秒的 720p 高清视频录制。所拍摄的图片和视频会自动上传至三星 Galaxy 系列伴侣手机或者平板上。此外,该手表还内置麦克风,支持电话拨打。
在三星手表之后,高通意外的发布了 Toq,一个芯片制作上步入这个不成熟的硬件市场领域,就像一条鱼突然在陆地上奔跑一样,想不惊讶都难。
高通 Toq 手表特点鲜明,比如 Mirasol 显示屏,这是高通自己的低功耗显示技术,它不需要背景灯,可以始终保持显示内容而几乎不耗费电量,因此能在省电的同时带来类似传统的手表体验,而无需用户去按动电源点亮屏幕。
第二个特点是全时显示(always-on),这是高通引以为傲的地方所在,它不存在待机启动问题,无需滑动来滑动去的开了又关。此外,无线充电和无线连接手机也是 Toq 手表的特点之一。
电池续航方面,虽然高通手表 Toq 全时显示,但由于采用的是 Mirasol 屏幕,耗电量低,因此在续航上面很有优势,可支持 3 天时间续航,但具体电池容量未知。同样的索尼 Smartwatch 2 也是支持 3 天续航。拥有 315mAh 电池的 Galaxy Gear 续航时间短,只有 1 天时间,这意味着什么,这意味着每天晚上回家除了要给手机充电之外,还要很麻烦的摘下手表给它充电,不然第二天那只手表将会像死去了一样缠在手腕上。
三款手表中,三星 Galaxy Gear 屏幕,为 1.63 英寸,接下来是索尼和高通手表,分别为 1.6 英寸和 1.55 英寸。此外,Galaxy Gear 还是屏幕分辨率(320X320,277ppi),重量轻的手表(73.8g)。
三星与高通手表均没有防水功能,只有索尼 Smartwatch 拥有,果然是索尼出品,分分钟防水防尘。手上戴着三星与高通手表的同学要注意了,洗手洗澡洗衣服什么的,要记得摘下手表。
外观审美方面,索尼 Smartwatch 的设计比较漂亮,再一次体现了索尼的设计功力;高通 Toq 的手表略偏男性,表带也偏硬;三星 Galaxy Gear 采用金属外壳,虽然增加了不少质感,但那四颗螺丝钉让人无法直视。
操作系统、设备支持与售价方面,Galaxy Gear 运行安卓 4.3 系统,支持三星Galaxy 设备,9 月 25 日上市,299.99 美元;高通 Toq 运行安卓 4.0.3 系统,支持任何设备,约十月份上市,预计 300 美元;索尼 Smartwatch 2 运行安卓 4.0 系统,支持任何设备,现已经开启预订,本月晚些时候开售,262 美元。
后再说一些切边话,以上三款智能手表,以及未来更多款智能手表都无法与传统的常规的机械手表媲美。诚然,它们更加智能,拥有更多功能,但是它们的屏幕和做工是永远无法通做工精致完美的机械腕表相比,更不用说设计了。和机械腕表相比,智能手表显得有些幼稚,属于市场快速消费产品。