Galaxy Note 3 的屏幕又变大了,它的电力仍然有保证么?一部只能使用半天的手机是不称职的手机。
根据消息,为了增长 Note 3 的使用时间,三星采用了高通所开发的、被称为Envelop Tracker 的芯片。它的作用是降低 Note 3 与移动通讯网络连接所使用的电量,节约幅度为 30%。
我们知道,屏幕与 3G 是两只“电老虎”——智能手机在开了 3G 的情况下,多只能使用一天,但如果是关了 3G 那么就能够用两三天,甚至四天。这种差别,让人印象深刻。如果说,Envelop Tracker 的节电效果如此厉害,那么 Note 3 的使用时间将大大改进。
据说,Note 3 是款采用 Envelop Tracker 的手机产品,这意味着它的实际效果如何,也将成为业界的案例。如果 Note 3 的电力表现不错,那么这种节约无线信号电力的方案,或许会流行起来。前提是,它的成本够低。
回到 Envelop Tracker 本身,它其实是一个更加节能的信号接收器,所使用的技术是近年来发展起来的包络跟踪技术(Envelop Tracking)。按照该技术领域的先锋 Nujira 的销售副总裁 Jeremy Hendy 的解释,LTE 信号就好像古典音乐,3G 信号是重金属音乐。在不同的接收器上,重金属音乐的表现都不错,但古典音乐则需要更多的力气,才能捕捉到其中的力量。
换言之,Envelop Tracker 能够减小手机捕捉手机信号所花费的力气。而且想一下,每部手机无时不刻都要保持着“在线”的状态,这种长时间的稳定的功率输出,如果能够降低一点半点,结果也会比较可观。