• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Mellanox用Cadence Palladium XP Platform缩短开发周期

来源:EEWORLD
时间:2013-09-09

分享至:

【中国,2013年9月6日】——全球电子设计创新企业 Cadence 设计系统公司(NASDAQ:CDNS)今天宣布Mellanox Technologies 选择Cadence® Palladium® XP Verification Computing Platform 用于其的服务器和存储产品的开发,该公司是高性能、端到端互联解决方案供应商,其产品用于数据中心服务器和存储系统。Palladium XP 平台允许在芯片可用之前完成硬件和软件系统集成,从而将 Mellanox 的上市时间缩短了三个月。

Mellanox 负责工程设计的高级副总裁RoniAshuri说:“Mellanox 选择 Cadence 的 Palladium XP Platform 以及PCI Express 3.0 和 Ethernet SpeedBridge? 解决方案高效地加快我们的硬件和软件集成,同时提高了质量和性能指标。通过使用Palladium XP 平台,我们能够加快互联产品的部署,加速产品的上市。”

硬件系统验证、系统和验证集团公司副总裁Christopher Tice说:“Mellanox 是 Cadence 重要的Palladium XP平台新客户,我们与其设计团队合作进行 ASIC 和 SoC 的开发和验证,应用Palladium市场的FullVision 调试技术,极大提高了客户的验证效率并加速了产品的上市。可以快速进行硬件和软件的集成并进行全速模式下的调试是 Mellanox 等公司一贯选择 Palladium XP 平台的原因。”

Cadence System Development Suite 的基石是 Palladium XP 平台,它是业界首款高性能 专用验证计算平台 ,在统一环境中结合了的软件仿真加速和硬件仿真功能。凭借 Cadence Incisive? 平台的热插拔(hot-swap)技术,Palladium XP 平台使用户在运行时无需重新编译便可以在软件仿真、软件仿真加速和硬件仿真环境之间切换,借此提供无以伦比的生产率。Palladium XP 平台为系统和半导体公司提供了加速验证和加快硬件-软件集成的灵活的新使用模式,从而确保了及时向市场交付高质量的产品。

标签 Cadence ASIC验证 专用验证计算平台 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购

更多新闻