来源:第一财经日报
时间:2013-09-06
9月4日,SK海力士位于无锡的DRAM(内存芯片)工厂发生爆炸,虽然火灾已于当天下午扑灭,但该工厂的DRAM生产线却被迫中断。受此影响,连续阴跌的国际DRAM颗粒现货价格昨日出现大涨,但业内人士表示,此次火灾对芯片市场不会造成实际影响。
截至目前,SK海力士无锡工厂并未针对爆炸原因和受损情况进行披露。该工厂对外协理部一位相关人士透露,此次火灾对于后续产量的影响暂不好说,工厂恢复运营要一个星期左右。
外媒报道称,SK海力士发言人Seongae Park 指出,无锡厂有望在短期内恢复运作,整体供应量不会受到实质影响。无锡厂仅有一处些微受损,生产设备并无重大损害,至于起火原因则还在调查中。
韩国SK海力士是全球第二大DRAM制造商,截至2013年第二季度,该公司在全球DRAM市场的占有率为30%。据了解,SK海力士无锡厂每月晶圆投片量高达15万片,占全球DRAM供应约为12%~15%。而DRAM工厂是24小时运行,一旦发生火灾等事故,投入生产的晶片可能无法使用。有外媒报道称,全球DRAM大厂三星、美光及南科等相继暂停报价,并停止接单。
目前,正值PC、智能手机和平板电脑竞相推出新机抢市,因此,业界担忧此次火灾可能导致DRAM短期供应短缺,甚至造成DRAM现货价格飙升。
不过,一位芯片业界人士对记者分析,无锡海力士只从事测试封装环节的生产,火灾可能只会对设备和原材料造成损坏。如果火灾发生在台湾台积电工厂,则会对芯片价格影响大。
不过,DRAM现货价格以及相关企业二级市场的股价依然受到一定影响。集邦科技旗下DRAM价格网站显示,国际DRAM颗粒现货价格昨日出现大涨,2Gb DDR3颗粒涨价幅度从15.56%到17.28%不等。此外,移动设备闪存制造商SanDisk昨日股价大涨3.31%,美国的电脑内存芯片厂商美光科技也大涨5.3%。