• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

诺基亚前高管:WP应该改名为Lumia OS

来源:新浪科技
时间:2013-09-06

分享至:
北京时间9月5日上午消息,曾经在 诺基亚 (5.49, 0.16, 3.00%)、苹果(495.27, -3.42, -0.69%)公司、Palm和惠普(22.12, -0.15, -0.67%)等多家科技公司担任过高管的理查德·克里斯(Richard Kerris)近日接受科技博客AllThingsD采访时表示,Windows Phone让人感觉过于古老,应该改名为Lumia OS或Lumia Phone。

以下为采访概要:

问:有人认为,如果把眼光放长远一些,应该会认为微软(31.23, 0.04, 0.13%)收购诺基亚是在所难免的。是这样吗?

答:至少没有人会感到意外。从一开始,大家就在好奇,微软终是否会收购诺基亚。如果产品卖得好,可能不会是这种结果。但现实情况是,产品发展速度没有达到他们的预期。

问:你觉得微软应该怎么做才能实现目标?

答:微软应该把重点放在应用开发者身上,不能再继续效仿别人的战略。微软不是苹果,所以不应该模仿苹果。他们应该挺直腰板,向全世界证明为什么他们的系统在设计和开发工具方面都很优秀。

问:你有什么建议?

答:把开发者变成焦点。不要把1亿美元浪费在推广上,浪费在吸引人们放弃iPhone和Android上,而应该下大力气吸引开发者。除非运气够好,或是在应用商店中得到着重推广,否则开发者根本赚不到多少钱。微软应该在其中发挥作用,推广新的开发者,并让他们成为焦点,让他们更有机会被人看到、听到,并获得人们的认可。

问:还有什么更加实际的方式吗?

答:比较实际的做法是:将开发工具向所有平台开放,并免费提供。多数应用开发者都使用Mac,但要开发Windows Phone应用,就必须使用Windows系统。换句话说,你必须要用另外一台机器,或是使用Windows虚拟机。而且还要花钱购买开发工具。免费提供这些工具可以使之随意使用。我在苹果公司工作时,骄傲的一件事情就是说服公司将开发工具安装到每一台Mac上。现在,所有的孩子只要有一台Mac就可以编写软件。要实现这一点,就要开放工具。

问:还可以做哪些调整?

答:放弃Windows Phone这个名字。Windows给人的感觉就是桌面,让人觉得你买了一台老掉牙的产品。Lumia是个不错的品牌,或许可以用得上。可以改名为Lumia Phone或Lumia OS,甚至简称为LOS。微软怎么不把Xbox叫做Windows Game Box?他们的团队在微软内部相对独立,而且取得了成功。微软应该在手机业务上采取相同的模式,他们需要同等程度的自主权。如果苹果公司把手机命名为Mac Phone,肯定不会有如今这么大的影响。(鼎宏)

























标签 诺基亚 WP 电子工程师 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购

更多新闻