来源:EEWORLD
时间:2013-09-06
PMBus 工作组公布了新的PMBus+ 1.3标准,增加AVS(Adaptive Voltage Scaling 自适性电压调整)总线控制标准,可以控制处理器的动态和静态电压。
自适应电压是一个闭环实时反馈电压控制系统,可以根据器件的不同工作频率或温度,反馈至数字电源电压端进行调节,从而实现更好的节能降耗,这项功能适用于FPGA、ASIC和SoC等,在网络,通信和计算市场具有广泛的意义。
PMBus+ 1.3还将包括更高的速度通信总线,早将于9月12日的Darnell电力论坛上公布。
PMBus(电源管理总线)是一种开放标准的数字电源管理协议。可通过定义传输和物理接口以及命令语言来促进与电源转换器或其他设备的通信。该协议是由一群认为由于没有合适的标准而抑制了全数字电源管理解决方案的发展的电源和半导体生产商共同建立的。
目前全球有超过40个IC厂商提供满足这一标准的产品。