来源:21ic
时间:2013-09-06
21ic讯 Cadence设计系统公司日前宣布,Renesas Electronics Corporation已获得Tensilica ConnX D2 DSP(数字信号处理器)的授权,用于设计面向物联网 (IoT) 应用领域的下一代芯片。ConnX D2 DSP 搭配针对物联网有线和无线调制解调器标准定制的加速引擎,能够满足 Renesas 新型芯片的低功耗、小尺寸和高性能的要求,并且为有额外的性能空间应对未来标准的变化。 与标准ConnX D2 相比,加速引擎可以将性能功耗比提高十倍。
Cadence IP Group 基带 IP 部门总监 Eric Dewannain 说:“Renesas 在这一设计上选择我们的 ConnX D2 证明了 Renesas 对 Tensilica 内核和设计支持团队的高满意度。 在分别获得HiFi 音频 DSP 和 ConnX BBE16基带DSP授权用于移动无线、汽车和数字广播接收器之后,我们的目标是帮助 Renesas 成功构建其未来的 IoT 产品。”
ConnX D2 是一款非常高效的双MAC(乘累加器)16 位定点 DSP,通过配置特定的加速引擎,可对关键的通信运算模块实现特定算法优化,例如维特比(卷积)解码或RS编解码。ConnX D2 DSP 引擎适合多种广泛的应用,包括物联网调制解调器、混合信号以及其他互联网和信号处理连接应用。它完全可采用 C 语言编程,无需像其他 DSP 一样使用汇编编程。