来源:21ic
时间:2013-09-05
21ic讯 安捷伦科技公司日前宣布为其 InfiniiVision 4000 X 系列和全部 Infiniium 系列示波器提供 CAN-dbc 字符解码和触发以及两个新的差分有源探头,非常适合包括控制器局域网串行总线(CAN)在内的汽车测量应用。CAN 总线在汽车应用以及众多的工业和医疗设备应用中得到广泛使用,主要用于控制和传感器监测等系统中。
多年以来,汽车和工业行业的工程师一直依赖示波器作为主要的测量工具,对 CAN 总线物理层的信号完整性进行调试和验证。借助安捷伦示波器新增的 CAN-dbc 字符解码和触发功能,工程师通过导入行业标准的 .dbc 文件(定义了具体的网络信息),现在能够以字符的形式触发和查看信息和信号。
Robert Bosch LLC 的工程师 Brian S. Czuhai 说:“InfiniiVision 4000 X 系列示波器的优势是,它能够用字符显示具体的 CAN 信息以及相关波形。当 CAN 总线或节点的噪声很大时,我能够查看与字符解码信息在时间上相关联的物理层波形。由此,我将会更快速地完成系统测试和调试。”
CAN 以差分信令为基础,新的有源探头为总线上的物理层信号提供差分支持。新型 N2818A 200-MHz 带宽差分有源探头采用 Agilent AutoProbe 接口,具有 1 MΩ 高输入阻抗和 3.5 pF 低电容负载,非常适合 CAN 总线测量应用。新型 N2819A 差分有源探头具有 800-MHz 带宽,可用于汽车 ECU 中的高带宽测量应用。安捷伦还提供具有长电缆测量和高温测量功能的探头,这些常常是汽车环境测试中必需的。