来源:21ic
时间:2013-09-05
加拿大光仪表厂商 EXFO 日前推出号称业界首个集成的 400Gbps 测试系统IQS-610P-HS-400G。该仪表基于EXFO的IQS-88100G Power Blazer模块,针对400Gbps光设备厂商以及运营商的测试需求开发。
EXFO表示IQS-610P-HS-400G支持四个IQS-88100G Power Blazer模块,可以支持400Gbps测试或者同时4路100Gbps全流量测试。该测试系统同时有统一的测试配置和结果显示系统,支持自动化测试。
EXFO公司传输和业务保障部门VP Claudio Mazzuca称,当下电信市场竞争激烈,设备厂商努力提供高速率的传输系统。现在基于EXFO强大和开放的测试架构,电信设备厂商和运营商再也不用担心如何确保新的400Gbps系统的传输性能。