来源:21ic
时间:2013-09-05
安捷伦 科技公司日前推出款1MHz至3或6GHz PXIe 矢量信号分析仪 M9391A ,它具有高达160MHz的带宽,是为测试无线标准而专门设计的。M9391A与安捷伦模块化 X 系列应用程序配合使用,可提供一致的用户界面、通用和一致的测量以及后向兼容的 API,加快测试开发并提高吞吐量。
M9391A 可与 M9381A PXIe VSG 优势互补,更快更好地对无线功率放大器、收发信机和蜂窝基站(主要是微微蜂窝和毫微微蜂窝)等器件进行测试和设计验证。这款新分析仪可在更短的时间执行更多测试,显著降低测试成本。它采用了创新的 Fastune 技术,能够通过快速的频率和幅度调节,实现空前快捷的伺服回路测试。此外,硬件加速的功率测量可在保持测量完整性的同时限度提高吞吐量。
安捷伦软件和模块化解决方案部的模块化解决方案市场经理Mario Narduzzi 表示:“的 PXIe 矢量信号分析仪的编程非常简单,并可完美整合到客户现有的测试系统中,因此受到客户的青睐。一旦他们亲眼见证这款分析仪可以显著提高功率放大器生产测试应用中的总体测试吞吐量,如何选择是不言而喻的。”
适用于模块化仪器的 Agilent X 系列测量应用程序支持对无线通信信号进行一系列常用标准测量。通过结合使用经过证明的 X 系列软件和的 PXI VSA,工程师能够在确保代码兼容性和测量连续性的同时,显著加快测量速度。X 系列测量应用软件能够从产品的初研发阶段便针对主要无线通信和连通性制式进行测试,例如 LTE、GSM、W-CDMA 和 802.11ac,并可确保轻松访问新兴标准,无需返还或更换硬件。
工程师可使用 Agilent M9391A PXIe VSA 和 M9381A 以及模块化 X 系列应用软件组合,对宽带功率放大器、前端模块、收发信机等进行测试。PXI VSA 具有 40 MHz 射频带宽,并可升级到 100 或 160 MHz 带宽,能够通过硬件进行实时重采样,实现极快速的调制分析。其硬件可通过许可证密钥进行升级,满足新的和不断变化的要求。
安捷伦提供业界的校准内核交换策略,通过快速维修限度地延长系统正常运行时间。此外,安捷伦还提供一日响应的帮助和 3 年标准安捷伦送修服务,作为产品的标准配置。
M9391A PXIe 矢量信号分析仪是 Agilent PXI和 AXIe模块化产品阵容中的成员。
现已上市的 Agilent M9391A PXIe矢量信号分析仪包括以下模块:M9350A下变频器、M9301A合成器、M9300A频率参考和M9214A 数字转换器。通过许可证密钥软件升级,该分析仪还可进一步增加分析带宽、频率范围、存储器和更快的开关切换。4个PXI VSA可安装到一个 18 槽 PXI 机箱中。