关于
微软
收购
诺基亚
所带来的影响中,恐怕有一点是微软不愿意看到的,那就是
Windows
Phone
阵营的萎缩。
对于微软而言,这场史上第二大规模的收购案(大是85亿美元收购Skype)不仅仅是充实其硬件势力那么简单,更多手机厂商能否投入Windows Phone阵营怀抱、提升Windows Phone市场份额才是关键所在。
的统计数据显示,2013年一季度全球智能手机操作系统中,安卓、塞班、iOS、Windows Phone和黑莓系统的份额分别为51.4%、23%、19.9%、3.6%和0.4%。
可以看到,Windows Phone的份额与安卓、iOS差距幅度非常之大,仅有的3.6%市场份额中多数也是由诺基亚Lumia系列手机所贡献。尽管收购诺基亚后有望迅速整合,推动Windows Phone市场份额的迅速提升,但要想缩短距离赶超显然不能仅靠诺基亚一家。
那么微软收购诺基亚后,各厂商的态度又会是怎样呢?会是微软所期望的那样还是更加敬而远之?
曾推出过Windows Phone产品的HTC和三星均未对此置评。三星一名发言人表示,关于这笔交易三星的官方回应是“拒绝评价”。而HTC也给出了类似回应。HTC一名发言人表示:“我们正在评估当前情况,目前尚没有任何评论。”
从这些冷淡的回答似乎已看出手机商存有疑虑,要知道在之前并不是这样的态度。
众所周知,三星、HTC等手机厂商都是借助Android平台快速成长起来的智能手机品牌,但Android同质化的问题已开始严重影响终端厂商的发展。如三星Galaxy S4智能手机现在看上去也并非那么卓越,其每月出货量都低于业内分析人士的预期,也因此三星股价曾一度下挫了10%。
要想改变当前局面,手机厂商必须打破Android模式,进一步寻求产品的差异化,而这些厂商当时不约而同的想到了通过Windows Phone来实现产品的多样化,但由于Windows Phone难以让人迅速入手的操作,以及不够丰富的应用使得多数手机商一直处于观望状态。
现在这样的观望态度或许还的持续一段时间,因为收购诺基亚后,微软精力重点势必会放在Lumia系列手机的整合而无心顾及其他手机商。相反,一些手机商也会因微软与诺基亚的“亲密关系”担心资源不平衡,或延迟产品推出,甚至有可能放弃并继续专注于Android,至少Android还有稳定的用户群体和利润空间。
目前,除了诺基亚之外,仅有三星、HTC、中兴、戴尔、LG等厂商推出过屈指可数的Windows Phone产品。